This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:hostapd

Guru**** 2548380 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1054093/wl1837mod-hostapd

器件型号:WL1837MOD

大家好、

我们收到了客户的此项询问、

我们在器件和 R8.8驱动器中使用 WL1837MOD。

我们使用基于 Gatesgarth 的定制 Yocto 构建。 Linux 内核版本  5.4.47.

我们希望为 AP 提供 ACS 功能、但无法使其与默认 hostapd 配合使用。 现在、我们将从您的 Git 构建 TI 版本的 hostapd、其中包含与 ACS 相关的更改。 但是、我们仍然无法使用 ACS。

请参阅我们正在使用的配置、并从 hostapd 中附加日志。

e2e.ti.com/.../TI_5F00_hostapd_5F00_acs_5F00_config_5F00_1.txt

e2e.ti.com/.../TI_5F00_hostapd_5F00_acs_5F00_log_5F00_1.txt

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否还在构建选项中启用了 CONFIG_ACS?

    您可以从以下位置看到示例 hostapd.conf: https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/hostap/tree/hostapd/hostapd.conf 

    它还介绍了如何配置 ACS。 此外、如果 ACS_survey 不起作用、请尝试设置为0。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、

    根据我们的客户、

    是的、我们使用 CONFIG_ACS 进行了编译、并尝试了 CHANNEL = 0。 这没用。
    我正在附加一个日志文件。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_hostapd_5F00_acs_5F00_log_5F00_2.txt

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户能否验证他们是否已检出构建实用程序的 r8.8分支? 在我看来、构建中缺少了一些东西。 客户能否验证 hostap 分支是否为"upstream_29_rebase'? 请确保他们遵循本用户指南中的所有步骤: https://www.ti.com/lit/swru561  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、

    根据我们的客户、

    下面是我们使用的构建选项:

    CONFIG_DRIVER_hostap=y
    CONFIG_DRIVER_Wired=y
    CONFIG_DRIVER_PRISM54=y
    CONFIG_DRIVER_NL80211=y
    CONFIG_LIBNL32=y
    CONFIG_IAPP=y
    CONFIG_RSN_PREAUTH=y
    CONFIG_PEERKEY = y
    CONFIG_EAP=y
    CONFIG_EAP_MD5=y
    CONFIG_EAP_TLS=y
    CONFIG_EAP_MSCHAPV2=y
    CONFIG_EAP_PEAP=y
    CONFIG_EAP_GTC=y
    CONFIG_EAP_TTLS=y
    CONFIG_WPS=y
    CONFIG_PKCS12=y
    CONFIG_RADIUS_SERVER=y
    CONFIG_IPV=y
    CONFIG_DRIVER_RADIUS_ACL=y
    CONFIG_IEEE80211N=y
    CONFIG_IEEE80211AC=y
    CONFIG_ACS=y

    好的、显然不必设置 CONFIG_ACS。 这真的很令人困惑、请将其记录在某个位置。 否则,此票证可以关闭。

    此致、

    Danilo