This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:当 CC3220MOD 似乎具有更多功能和集成处理器时、为什么 CC3220MOD 的成本是 CC3120MOD 的一半?

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1054400/cc3220mod-why-is-the-cc3220mod-half-the-cost-of-cc3120mod-when-cc3220mod-seems-to-have-more-features-and-an-integrated-processor

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120MOD

大家好、

CC3120MOD 约为7美元、而 CC3220MOD 为5美元、按1ku 定价。 只是想了解为什么它更便宜、尽管它似乎具有更多的功能?

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为原因是尝试通过 ESP-WROOM-32和其他 ESP 模块实现价格竞争。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我将通过电子邮件在内部回复此问题。