This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:如何在嘈杂的 WiFi 环境中降低功耗?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1053887/cc3220sf-how-to-reduce-power-consumption-in-noisy-wifi-enviorment

器件型号:CC3220SF

您好!

在屏蔽室中、我们可以使用大量 Wi-Fi AP 获得比正常条件更好的功耗。

那么、我们是否可以使用 Rx-Filter 功能来限制不必要的响应 WiFi AP 信标??

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接到 AP 后、simplelink 会过滤出来自不同 BSSID 的数据包。

    RX 滤波器可以帮助过滤您不想转发到主机的特定数据包(从当前 BSSID)(在这种情况下仍需要 NWP 处理)。

    受控环境与露天环境之间的主要区别在于空气中的碰撞会导致重新传输。  

    这一个没有解决方法。

    扫描也会受到影响。