This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:采用 WILINK8-WIFI-MCP8的评估环境

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1801MOD, WILINK8-WIFI-MCP8, WILINK8-WIFI-NLCP, WL1837MODCOM8I, WL1837MOD, WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1050052/wl1801mod-evaluation-environment-with-wilink8-wifi-mcp8

器件型号:WL1801MOD
主题中讨论的其他器件:WILINK8-WIFI-MCP8WILINK8-WIFI-NLCPWL1837MODCOM8IWL1837MODWL1835MOD

大家好、

我们的客户希望使用 WILINK8-WIFI-MCP8评估 WL1801MOD。 TI 是否建议使用任何硬件环境/平台?

关于 WILINK8-WIFI-NLCP,我相信我们将能够介绍 AM335x-GP-EVM ( https://www.ti.com/tool/TMDXEVM3358 )和 WL1837MODCOM8I 板。

请问您的专家对此有什么建议/意见吗?

客户似乎正在寻找使用 WILINK8-WIFI-MCP8软件包评估 WL1801MOD 的简单方法。

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于评估、我建议使用 BeagleBone Black (基于 AM335x)和 Element 14 WiLink 板。 我们提供了有关如何使用 WiLink 驱动程序(NLCP)进行评估的直接说明、其中包含了这种精确的硬件设置。  

    https://www.element14.com/community/docs/DOC-79264/l/wireless-connectivity-cape-for-beaglebone-black 

    此应用程序是否需要 MCP8?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、

    感谢您的澄清。

    我与客户分享了您的意见。 客户似乎计划使用 WILINK8-WIFI-MCP8。

    我收到了进一步的问题。 客户希望确认非调制 CW 和射频功率级别。

    如果客户的 MCU/MPU 端支持 CALIBRAM/wfconf 命令,我们相信客户能够确认这些命令。   (https://www.ti.com/lit/ug/swru562/swru562.pdf )。 我的理解是否正确? 如果是、我将共享此文档信息

    此外,我注意到客户也可以使用 RTTT( https://www.ti.com/lit/pdf/SWAU085E ) 。 此工具是否仍然可用?

    如果客户想要使用 RTTT、则应将 WL1801MOD 的 GPIO1 (WL_RS232_TX)/GPIO2 (WL_RS232_RX)连接到 PC。 是这样吗?

    如果您能分享专家的建议/意见,我们将不胜感激。

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miyazakisan、您好!

    RTTT 和软件仍可供使用、您可以在以下位置找到它: https://www.ti.com/tool/WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS 

    请注意、您共享的校准和 wlconf 工具包含在 NLCP 中。

    对于 MCP8、 我不相信同样的工具可用、但我可以检查您是否愿意。 有一些 RTTT 模式直接链接到 NLCP 而不是 MCP8。 这些是我认为 NLCP 更适合的原因。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、

    感谢您的建议/评论。

    客户决定使用 RTTT,他们开始评估“非调制 CW/RF 功率级别”。 客户尝试查找 WK1801MOD_INI 文件、但无法找到。

    我还检查了以下 URL,但 不确定客户是否可以使用 WL1837MOD_INI。 可以再提出建议吗?

    https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/18xx-ti-utils/tree/wlconf/official_inis?h=R8.6

    关于固件、我相信客户可以使用以下最新固件。

    https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/wl18xx_fw/log/

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miyazakisan、

    在您链接的同一个存储库中、有一个 configure-device.sh 脚本可用于确定应使用哪个 INI。 但是、有一个较新的分支:

    https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/18xx-ti-utils/tree/wlconf/configure-device.sh?h=R8.8 

    此脚本已在 wlconf 文件夹中找到。 您可以在 WiLink R8.8用户指南的第4.1节中阅读有关该脚本的更多信息;

    https://www.ti.com/lit/swru561 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、

    感谢您的澄清。

    由于客户使用的是 WL1801MOD、我相信客户应该使用/usr/sbin/wlconf/official_inis/WL1835MOD_INI_C2PC.ini 文件。 但是,我不确定 WL1835MOD_INI_C2PC.ini 是否与 git server( https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/18xx-ti-utils/tree/wlconf/official_inis?h=R8.6 )上的 WL1835MOD_INI.ini 相同。

    您是否会认为它是相同的?

    客户决定首先使用 RTTT。

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设它们不同、所以我会询问硬件团队要使用的正确认证是什么、但无论如何、我强烈建议使用最新的分支版本(R8.8、而不是 R8.6、因为您已经链接)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请从 R8.8运行 configure-device.sh 脚本。 它将自动选择正确的 INI。  

    如果无法运行脚本、 则可以打开文件并通读代码、以查看根据用户输入选择哪个脚本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、

    感谢你的建议。

    我尝试读取此脚本代码、我发现客户应该使用 WL1835MOD_INI_C2PC.ini 文件。  因为该文件存储在以下最新的 R8.8文件夹中。 我将与客户分享此信息。

    https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/18xx-ti-utils/tree/wlconf/official_inis?h=R8.8

    同时、客户尝试了 WL1835MOD_INI.ini 文件、但似乎出现以下错误弹出对话框。 我认为此错误与 INI 文件无关。

    您会如何看待该误差?

    请问您能就此错误提供进一步的建议/意见吗?

     

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是什么硬件设置? 主机 MPU 是否已连接?  

    为了使 RTTT 正常工作、WiLink 必须是唯一连接的器件。 这可通过 SDIO 板实现: https://www.ti.com/tool/WL18XXCOM82SDMMC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、

    客户注意到、由于外部 MCU 似乎访问 WL1801MOD、因此出现错误。 因此、客户确认的 RTTT 工具可以直接访问 WL1801MOD。

    感谢您的支持。

    由于我们收到了有关 RTTT 的其他查询,我将提交新主题。

    此致、

    宫崎