This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:cc3200 sop2

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1051495/cc3200-cc3200-sop2

器件型号:CC3200

你(们)好

我使用 cc3200作为 wifi 芯片。  

去年我总共制作了200块电路板 、用于许多领域。

但出现 了大问题。  一些板未开启。   电路板在 前一天正常使用。

我用数字万用表检查了它。

问题是 、sop2在开启后为高电平。

如果是正常的电路板,则 在打开后,sop2为低电平。  

您是否知道是什么使 sop2变为高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junhyuk、您好!   

    您是否已将电路板设计与 硬件设计检查清单进行了比较?  您是否已通过 2.7K 电阻器将 SOP2接地、如果是、请尝试使用 a1k 下拉电阻器在故障电路板上进行更改。

    您 的器件应用是什么?

    您也指的是什么"普通板"、您是指其中一个不会出现故障的板吗? 您如何得出 SOP2是电路板无法正常工作的原因?  

    CC3200器  件可能会将 SOP2引脚驱动为高电平,因为它具有 TCXO_EN 的双重功能,可与提供40MHz 频率的外部 TCXO 配合使用(请参阅数据表表表表的表3-1中的引脚21)。 该输出可通过应用 软件设置为低电平。   您在 SOP 引脚上看到的  应该是 器件的预期行为。

    此致、

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们) Jessica

    您是否已将电路板设计与 硬件设计检查清单进行了比较

     =>还没有。 我将进行检查。

     您是否已通过 2.7K 电阻器将 SOP2接地、如果是、请尝试使用 a1k 下拉电阻器在故障电路板上进行更改。

    =>是的、sop2通过2.7k 接地。   你为什么要我改变价值? 有什么区别?

    您 的器件应用是什么?

    => 我们的器件用于测量地下埋入的燃气管道的位置。  它具有 RTK GPS 模块。

    您也指的是什么"普通板"、您是指其中一个不会出现故障的板吗?

    =>是的、  其他板不会出现故障。

    您如何得出 SOP2是电路板无法正常工作的原因?  

    =>如果是正常的电路板、sop2为低电平。  但故障板很高。   

    CC3200器  件可能会将 SOP2引脚驱动为高电平,因为它具有 TCXO_EN 的双重功能,可与提供40MHz 频率的外部 TCXO 配合使用(请参阅数据表表表表的表3-1中的引脚21)。 该输出可通过应用 软件设置为低电平。   您在 SOP 引脚上看到的  应该是 器件的预期行为。

    =>然后、我认为所有电路板应该在 sop2引脚上具有相同的输出电平。   我是说所有板都应该具有高 电平或低电平。  

       但是 、正如我告诉过您的、正常电路板和异常电路板输出的电平不同。   

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junhyuk、您好!

    请告诉我您的电路板设计是否 未遵循检查清单中的建议项目。  为了 分析其他可能影响电路板的因素、您可以发送原理图来查看连接到引脚21的器件。

     将电阻器更改为较低的值可能有助于解决此问题、但这只是一个调试步骤。

     某些电路板发生故障的可能原因也可能是焊接问题、您是否确定引脚21未连接到引脚20或19?

    您是否曾尝试将 IC 从一个正常的电路板换用为一个故障电路板、并查看它是否仍然出现故障?

    将 SOP2引脚设置为高电平不应成为电路板故障的根本原因。 由于引脚21是 一个上电感测引脚、因此当它检测到下拉电阻时、C3200器件将处于功能开发模式。  

    此致、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jessica   

    请参阅下面的原理图

    我在发生故障的电路板上下载了固件 、它变得很好。   我尝试了其他故障电路板、所有电路板都变得很好。

    因此,假定 U8 (闪存) 有缺陷。   在不再次下载固件的情况下、我尝试从正常电路板上交换 U8

    但仍然失败。   

    请检查我们的原理图是否有问题。

    谢谢。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junhyuk、您好!

    有趣的是、重新刷写故障电路板是否可以解决您的问题?

    查看您的原理图、似乎"Flash SPI"未遵循我们的建议、这可能是导致电路板发生故障的原因。 下面是建议 的连接、包括用于闪存电源的0.1uF (忽略"W"拼写错误)去耦电容器。

    此致、

    Jessica M. Torres