This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:如何在项目中包含用于嵌入式 c 的 Google 云物联网内核?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1051726/cc3200-how-do-i-include-the-google-cloud-iot-core-for-embedded-c-in-my-project

器件型号:CC3200

大家好、

我想知道如何将适用于嵌入式 c SDK 的 google IoT 内核纳入我的项目。
如果有人以前曾在这方面工作过、希望他能向我展示执行此操作的步骤或任何有用的建议

如果包含此 google SDK 的过程与任何其他 SDK (AWS 云等)相同、 如果有人发布有关 如何执行此操作的步骤或文档或教程、我将不胜感激。
我正在使用 CC3200、CCS 是我的 IDE。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Habib、

    我认为、我们没有专门针对 Google 云物联网核心的相关指南或文档。 但是、您可以修改  CC3200SDK 中包含的 MQTT 客户端示例 以引用 Google Cloud。 您可以参阅 此 Google 文档 、了解  配置 MQTT 时要使用的参数。  

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、


    我使用的是旧 SDK 版本(1.2.0)、无法更改、我认为该版本不包含 MQTT 库。 但我已经建立了 MQTT 连接、我想问是否有人已经使用了 google 物联网核心库、它附带了一组函数、可帮助建立与 google 云的连接。 就像创建 JWT 一样、使用私钥/公钥和 Google 认证等、因此我不想从头开始对所有这些进行编码、而只想在我的当前项目中包含 Google IoT 内核嵌入式 c 库来使用它、该项目已经包含 MQTT 函数

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Habib、

    德州仪器(TI)没有使用 Google 云物联网库的官方指南。 E2E 上的其他社区成员可能已经使用了 Google 云物联网内核。 我建议您在论坛中搜索、查看您是否找到详细介绍此内容的帖子。  

    此致、

    Jacob