This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:PN532 RFID 连接与 CC3235SF

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1051645/launchxl-cc3235sf-pn532-rfid-connection-with-cc3235sf

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235SF

尊敬的 TI:

如何 使用 CC3235sf 建立 PN532 RFID 的固件版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avinash:  

    您必须开发 RFID 芯片的驱动程序。 我建议您对芯片进行自己的研究、看看如何做到这一点。 似乎该芯片有开放源码 SPI 库。  

    如果您选择使用 SPI、则可以在 simplelink wifi SDK 中提供的 CC3235SF 上使用 SPI 驱动程序。