This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:调试模式永久激活

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD, WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1050604/wl1831mod-debug-mode-permanently-activated

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1831

大家好、

我们在 WL1831MOD 配备了 WLAN IRQ 上拉电阻的几张卡上遇到了设备问题(本应为"未安装")。

因此、WL1831MOD 永久在调试模式下运行、而不是在我们预期的运行模式下运行。

到目前为止没有报告重大问题,但这种配置的副作用是什么:没有影响? 只有功能(如果是,在哪个区域)? 长期可靠性?

是否有任何人有经验与他人分享此配置?

非常感谢您提供的任何支持。

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如您所述, 将 WiLink8置于调试模式的要求之一是在 WLAN_IRQ 上拉。  

    调试模式:IRQ_WL = 1、UART_DBG_BT = 1、AUD_OUT_BT = 0

    对于正常运行模式、您需要断开 WLAN_IRQ 上的外部上拉电阻

    工作模式: IRQ_WL = 0、UART_DBG_BT = 1、AUD_OUT_BT = 0

    最好

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    是的、我了解需要执行哪些操作才能返回到工作模式。 但我的问题是:如果 WL1831保持在调试模式,它是否能够正常运行? 运行 wifi 和 BT 应用程序是否可以继续调试错误?

    谢谢、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们建议将 WiLink8置于正常运行模式。 我们的测试是在该模式下完成的。

    由于 我们仅为 RTTT 等应用启用调试模式、因此无法对正常运行期间器件处于调试模式时的预期结果作出评论。

    最好

    Saurabh