This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:需要确认、我可以将 WL1801替换为 WL1835、而无需更改硬件或驱动程序。

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1050613/wl1835mod-want-to-confirm-i-can-replace-wl1801-with-wl1835-without-any-hw-or-driver-changes-required

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

应该即插即用、对吧? 在电路板上加载 WL1835没有任何幸运、因此想要彻底检查我是否应该能够换出模块并启动和运行。

非常感谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    是的、在硬件方面、它是即插即用的、无需更改驱动程序。

    BR、