This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:是否可以不检查证书到期日期?

Guru**** 2534600 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1049648/cc3235modsf-is-it-possible-not-to-check-the-certificate-expiration-date

器件型号:CC3235MODSF

您好!

关于企业网络中使用 RADIUS 服务器进行服务器身份验证的问题、

NWP 检查 嵌入式根 CA 文件(/sys/cert/ca.der)的到期日期?

2.  NWP 检查  服务器证书的到期日期?

我们没有计划在售后更新 cc3235modsf 模块固件。

我想、如果我们使用公共证书进行服务器身份验证、到期日期似乎是一个问题。

3.是否有办法不检查证书的到期日期?

4.还是使用自签名证书更好?

谢谢、

Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 sl_WlanSet (sl_WLAN_General_Param_disable_ENT_SERVER_AUTH)禁用整个服务器身份验证。

    或者、器件(一旦连接到网络)可以使用 SNTP 更新其时间(例如、检查使用 ClockSync 模块更新内部时钟的 local_time 示例)。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    我将尝试禁用服务器身份验证、因此无法忽略证书的到期日期。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。