This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:用于外设的 Doxygen

Guru**** 2788775 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1050091/cc3235s-doxygen-for-peripheral-devices

器件型号:CC3235S
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

有人可以帮助我找到 CC3235器件的"外设驱动程序库用户指南"吗?  

我已经在系统上安装了 simplelink_cc32xx_sdk_5_20_00_06。 在浏览 SWRU543a (Simplelink WiFi CC323x 技术参考手册)时、我遇到了许多用于摄像头和 SD 卡接口的命令。 但是、无法找到相同的 doxygen。  

有人能帮我找到它吗? 我正在寻找类似"http://software-dl.ti.com/ecs/cc31xx/APIs/public/cc32xx_peripherals/latest/html/group__camera__api.html"的产品。

此致、

H C Trivedi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、H C Trivedi、

    TI 驱动程序 API 文档 位于 TI Resource Explorer 上、 也可从 SDK 内部的 docs/Documentation_Overview.html 获取。 但是、TI 驱动程序不支持所有外设、即此处未提供摄像头。

    要访问摄像头外设、您必须直接使用 driverlib。 我们没有 Doxygen、但您可以在 source/ti/devices/cc32xx/driverlib/camera.c 中找到内容

    请注意 、并行摄像头 外设的功能有限。  您计划如何在您的应用中使用它? 对于视频流等内容、我们提供了使用 SPI 的软件演示: https://www.ti.com/tool/CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sarah 的及时回应!

    [引用 userid="246037" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1050091/cc3235s-doxygen-for-peripheral-devices/3885594 #3885594"]但 TI 驱动程序不支持所有外设,即此处未提供相机。

    这似乎是我无法找到它的首要原因。

    [引用 userid="246037" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1050091/cc3235s-doxygen-for-peripheral-devices/3885594 #3885594"] source/ti/devices/cc32xx/driverlib/camera.c

    这就是我要找的。 感谢你的帮助。 但是、我不理解"要访问摄像头外设、您必须直接使用 driverlib。" 可以帮帮我吗?

    [引用 userid="246037" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1050091/cc3235s-doxygen-for-peripheral-devices/3885594 #3885594">请注意 ,并行摄像头 外设的功能有限。  您计划如何在您的应用中使用它? 对于视频流等内容、我们提供了使用 SPI 的软件演示: https://www.ti.com/tool/CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE

    这正是我计划开发终端应用的方式。 使用802.11的无线视频传输系统。 我将介绍 TI 提供的这个应用示例。 (文档名称是:tidenk9、TI Designs - Simplelink CC3200-OV788 WiFi 视频和音频流参考设计)。 但是、有两个与此相关的问题。 问题1:OV788器件类型现在似乎已过时、我只能找到一个 SPI 摄像头(Arducam OV5642)。 由于没有资源可用于从接收的 SPI 数据生成视频、我正在寻找某种并行接口类型的摄像头。 问题2:AppNote  tiduck9在设计方面没有太多的细节。 它仅指定集成模块和刷写可用示例文件的步骤。 不过、我刚刚开始介绍演示应用程序提供的示例代码片段、希望 能找到一些有助于我对应用进行编码的工具。

    此外、我还介绍了文档 SWRU543A (适用于 CC323x 器件的技术参考手册)、其中的通道14 简要介绍了并行摄像头接口。 只是想知道章节是重点介绍当今市场上可用的任何特定摄像头模块、还是可以用于具有并行接口的任何摄像头? 如何检查摄像机与文档中指定的详细信息的兼容性?

    请您分享您对这个领域的看法、因为我对这个领域不是很了解。

    此致、

    ~苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受

    我认为最适合您的资源是:

    • CC3235的 TRM
    • CC32xx SDK 中 drivelib 的源文件(source/ti/devices/cc32xx/driverlib/camera.c/h)
    • 在您的第一个帖子中有 Doxygen (摄像头外设与 CC3200和 CC3235相同)
    • CC3200 SDK 中的示例(您需要使用旧版本的 SDK 1.3 -请参阅Internet 存档中的说明)。 请注意、此示例与 CC3235不兼容、但您可以将其用作您的灵感来源。
    • 这篇针对 CC3200的文章。 它从上面的点出发、对摄像头示例的使用进行了说明。

    1月