This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:何时加载.syscfg 设置? 重新配置 GPIO 设置可以在哪里添加和更改?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1049561/cc3220sf-when-syscfg-settings-load-re-config-gpio-settings-can-added-and-changed-where

器件型号:CC3220SF

您好、支持团队、

 

我们的产品使用 CC3220SF SoC。 SimpleLink-SDK 版本:simplelink_cc32xx_sdk_4_30_00_06。

 

我的问题:

1.在我的自定义代码(基于 network_terminal)中,我不知道何时将 common.syscfg 加载到 main()? 或 common.syscfg 在 main()之前加载?

2.如果要更改 GPIO 设置以动态更改、代码添加效果会好得多?

谢谢、

Lishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lishen、

    编译工程时、.syscfg 文件会在 Debug/syscfg 或 MCU+Image/syscfg 文件夹中自动生成源代码、如 ti_drivers_config.c 在应用程序中打开该驱动程序(如 GPIO_init 或 SPI_open)之前、通常不会应用引脚配置。

    GPIO 易于动态更改。 请参阅  TI 驱动程序文档中的 GPIO_setConfig API。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarah:

    谢谢!

    是否有任何文档讨论如何设置.syscfg 文件?

     

    此致、

    Lishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lishen、

    只需双击 CCS 中的.syscfg 文件、即可将其作为 GUI 打开。 还有一个有关 SimpleLink Academy 的教程: SysConfig 工具基础知识

    此致、

    Sarah