This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:功率放大器监控

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1127621/cc3100-power-amplifier-monitoring

器件型号:CC3100

您好!

是否可以 通过 API 调用来监视射频功率放大器引脚(VDD_PA_IN 和 DCDC_PA_OUT)的电源?

是什么导致这些引脚上的电压变化? 是否仅进行下电上电和休眠?

一般而言、我想简要介绍一下该电源、如果可以的话、还想了解一下任何应用级监控。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilmer、

    CC3100电源管理子系统包含直流/直流转换器、其中包括一个用于 PA 的 DCDC_PA_OUT。 PA 的电源引脚为 VDD_PA_IN。 请注意、VDD_PA_IN 不能使用外部电源。  

    我会将此主题分配给我们的一位软件应用工程师、以了解 API 调用、但我相信没有这样的主题。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、没有用于此的软件接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、相关的问题: 设置为  SL_AUSE_ON_PO则 的电源管理策略是否对内部 PA 有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilmer、

    一般来说、这不应对内部 PA 产生任何影响。 但是、如果器件开始过热、可能会影响内部 PA。

    BR、