This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200 SPI 主 DMA 数据采集

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1135033/cc3200-cc3200-spi-master-dma-data-acquisition

器件型号:CC3200

大家好、

FPGA 作为从器件、CC3200作为主器件通过 SPI 主模式与 FPGA 进行交互;

有几个问题、

  1. SPI 作为主器件、调用 DMA、在什么情况下可以触发 SPI 进行读取和写入? 如何设置触发条件;
  2. 如果 FPGA 端数据采集已满、如何通知 SPI DMA 获取处理数据?
  3.  SPI 作为主器件 SPI_INT_DMARX/TX 的触发条件是什么?
  4. 此 SPI 作为主器件 SPI_INT_EOW 触发的条件是什么?
  5. 对于 FPGA、如果数据采集已满、则是否可以通过 GPIO 通知 cc3200、然后通过中断嵌套发送和接收 SPI DMA RX 数据收发器;那么相应的 TX 如何触发?

此致、

Susan Ren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为一个主器件、应用程序正在发送 SPI 事务请求以触发读取和写入。

    没有流量控制、从器件应及时释放 RX 缓冲器(如果需要、可以配置较慢的时钟)。

     有关可用中断和一般行为的信息、请参阅技术参考手册(https://www.ti.com/lit/pdf/swru367)。