This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230S:CC3230S MCU 上电后唤醒问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3230S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1047082/cc3230s-cc3230s-mcu-wake-up-issue-after-power-on

器件型号:CC3230S

您好!  

我在其中一个设计中一直使用 CC3230S。 CC3230的复位由 MSP430XX 控制器控制。  

我有由 CC3230S 控制的上电指示 LED。  

在我的其中一个电路板上、我观察到 LED 未亮起、我怀疑 CC3230S 未初始化。 这种行为几乎是间歇性的、有时电源 LED 会亮起。  

在固件中、为 CC3230初始化添加了2秒的延迟时间、并且在所有其他电路板上都可以正常工作。  

是否有人遇到过类似的问题?

请帮帮我。  

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 SOP 模式是什么? 您是否已将 RX 线(GPIO2)连接到其他器件、或者是否在该 UART RX 引脚上使用上拉电阻器? 您是否使用模块或 QFN?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、  

    SOP 模式为 LDfrUART_Fn4WJ。  

    GPIO 2未连接到仅用于编程的任何其他引脚。 硬件中有拉电阻器配置、但未在电路板上连接。  

    我们使用的是单个芯片组、而不是模块。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 SOP 模式0-1-0中、您需要具有正确的 RX 引脚状态、因为根据 RX 引脚的状态、决定进入 UART 加载程序模式。 您可以选择:

    • 在 RX 引脚上使用上拉电阻
    • 使用与0-1-0不同的 SOP 模式

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、  

    感谢您的解决方案。 电路板性能似乎有所提高。 我刚刚检查了 SOP 模式、似乎器件有时会进入 UART 中断模式。 这真的很有帮助。 如果我有任何疑问、我会将其发布在这里。  

    非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jan!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    同样面临类似问题。  

    CC3230在复位后未被唤醒。  

    我们已连接 UART RX 和 TX 线上的上拉电阻。  

    对器件进行编程后、我们将断开 SOP1上拉电阻以优化电池电流。 因此、基本上、SOP1在运行期间是浮动的。  

    是否有任何想法会导致此类问题?

    请作出回应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    浮动 SOP 引脚不符合 CC3230数据表中的建议。

    通过保持输入数字引脚悬空、您通常会实现相反的效果。 这种方法是提高任何低功耗 MCU 功耗的最佳方法。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jan 的答复。  

    现在、我已连接 SOP 引脚和 UART 上拉电阻。 但我看到电路板仍然无法正常工作。  

    我还观察到、如果我们连接一些外部 GND、如电源 GND 或 DMM GND、器件就会工作。  

    在500块板中,20-25块板正在出现这种情况,其余的正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还想说的是、器件由电池供电、但仍需要外部 GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难说出您的设计可能会出什么问题。 它看起来像是布局问题。 可能围绕内部直流/直流、谁知道...

    第一步、您可以要求 TI审查您的设计。 但是、硬件调试可能只由您决定。 找到此类问题的真正原因可能非常棘手、您可能可以向在该领域具有经验的其他人寻求帮助。

    1月