主题中讨论的其他器件:CC3235MODSF
您好!
我想在多个会议上提出一个关于我的问题的后续问题。 正如我在上 一篇文章中提到的、我们正在使用 CC3235MODSF 作为 TCP 客户端开发应用程序。
创建套接字并连接到套接字后、我们设置套接字分块并使用 sl_Recv 等待第一个字节。 稍后、数据交换完成、我们可以在进入休眠之前关闭插座。 这样、套接字将关闭、我们可以创建一个新套接字、以便在器件唤醒并获取 IP 时连接到服务器。
但是、如果器件在能够关闭插座之前断开连接、则无法实现这一点。 尽管器件在10-20秒内重新连接、但 blocking sl_Recv 函数返回0、我们被迫打开一个新的套接字以连接到服务器。 遗憾的是、这会导致上一个会话在服务器端保持打开状态。 是否有任何方法可以避免客户端出现此问题,或者服务器端是否应该考虑此问题?
此外、我可以说、在从一个 AP 快速切换到另一个 AP 时、套接字不会返回任何错误。 仅当此切换需要时间时才会出现此问题。
非常感谢你的帮助。
最棒的
欧格尔肯