This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:软件漫游

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, CC3135
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1048706/cc3135mod-software-roaming

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件: CC3135

您好!

我的客户希望在 CC3135MOD 中使用软件漫游。
客户了解 CC3x35中提供了该功能、但不清楚如何详细使用该功能。
他们检查了以下文档的第4.3.5和4.3.6节、但显示的示例似乎是 CC3235代码示例。

客户期望外部主机发送 AT 命令之类的内容来启用漫游、并且设备会自动处理漫游。
是否有介绍如何在 CC3135中使用软件漫游的好文档?

而且不清楚设备内部如何处理软件漫游以及切换 AP 需要多长时间。
您是否有任何相关文档?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并非所有 simplelink 命令都支持 AT 命令。

    目前 、ATCMD 库仅启用 SL_WLAN_roaming_trigging_enable。

    客户可以将此作为参考来添加其他命令、例如 启用软漫游。

    检查 atcmd_wlan.c 中的 ATCmdWlan_setParse 代码、该代码标识 sl_WLAN_roaming_trigging_enable 并分析接收到的参数( sl_WLAN_SOFT_roaming_enable 及其参数需要新定义以 启动 SlWlanRegisterLinkQualityEvents_t 结构)。

    他还可以使用 sl_WlanSet 命令在 ATCMD 库或 AT_COMMAND 应用程序中以硬编码方式启用软漫游、并避免外部配置。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    您也可以回答下面的问题吗?

    [引用 userid="97804" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1048706/cc3135mod-software-roaming、不清楚设备内部如何处理软件漫游以及切换 AP 需要多长时间。
    您是否有任何相关文档?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NWP 编程人员指南就是 我们所获得的一切。

    基本上、扫描将根据低 RSSI 事件触发。 如果我们找到具有更好 RSSI 的 AP (请参阅使用 Sotf-Roaming 或触发漫游时 AP 选择的差异)、我们将从当前 AP 断开连接并启动与更好候选 AP 的连接(连接设置时间为所需的时间)。