主题中讨论的其他器件:CC3235S、 SysConfig、 UNIFLASH
我在 CC3235S 上的 Simplelink SDK 中使用了一些代码、如下所示-
1. subscribe_publish_sample_CC3235S_LAUNCHXL_tirtos_ccs -我能够发送 MQTT 消息并在 AWS 主题订阅中看到带有"PAYLOAD"的字符串:"hello from SDK QOS1:403"。 按照自述文件步骤、代码在调试模式下运行。
uartecho_CC3235S_LAUNCHXL_tirtos_ccs -我能够修改代码以在 UART1 Rx 的 P03引脚上接收数据、并通过 UART0将其打印在 PuTTy 上。 这是通过将代码刷写到 LaunchXL CC3235S 来实现的
现在、我想合并2个 SDK 示例代码、以便通过 UART1 P03 Rx 获取数据并在 AWS IoT 上发布字符串。 subscribe_publish 示例具有 Display_init();/Display_open (Display_Type_UART、NULL);标记为 UART 初始化和打印消息。 另一方面、uartecho 具有像 UART_init ();/UART_open (CONFIG_UART_0、&uart0Params)这样的例程;
我正在努力在 main_tirtos.c 中设置初始化、以便能够完成在 Rx P03上获取串行文本和在 AWS 上打开字符串的工作。 任何尝试 UART 初始化的行为都会导致与 Display I beleive 发生冲突。
感谢您为解决此问题提供的任何帮助。