This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:如何退出(&quot);跳线退出(&quot);射频开关

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1049345/cc3235modsf-how-to-jumper-out-rf-switch

器件型号:CC3235MODSF

我们正在考虑实现两种不同的设计-一种是射频开关、两根天线、另一种是无开关、只有一根天线。  下面显示的布局是从 SWRU536复制粘贴 的"CC3x35 SimpleLink Wi-FiRegistered和物联网解决方案 布局指南"

如果我们没有安装射频开关、建议使用什么方法来"跳线"我们要使用的一个天线连接。  

零欧姆电阻器?  

电容器?  如果是、建议使用什么价值和材料?

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您只需使用 零欧姆电阻器即可连接它。  

    我们 在 launchpad 上使用的方法是将 射频信号重新路由到 UF.L 连接器、而不是  板载双频带天线。

     

    此致、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Jessica :-)