This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:如何跟踪 UART API 内部环形缓冲器中的数据?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1049159/cc3220sf-how-to-tracking-data-in-uart-api-internal-ring-buffer

器件型号:CC3220SF

您好、支持团队、

 

我们的产品使用 CC3220SF SoC。 SimpleLink-SDK 版本:simplelink_cc32xx_sdk_4_30_00_06。

 

我的问题:

1.i 观察 UART 中的示例代码“uartecho”,是否可以在 UART API 的环形缓冲器(32字节)中跟踪数据? 我可以使用 JTAG 进行跟踪吗?

谢谢、

Lishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在使用缓冲区的 SDK (source\ti\drivers\uart2\uart2cc32xx.c)中找到 UART2驱动程序代码。 缓冲区由 syscfg 生成的代码(ti_drivers_config.c)分配。  

    我不确定您想要执行哪种跟踪。 我不熟悉 使用 JTAG (通过 ROV)跟踪环形缓冲器的就绪挂钩。

    如果确实需要、您可以更新驱动程序代码。