This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:一次性校准模式。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1048733/cc3220sf-one-time-calibration-mode

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我想激活一次性校准模式以节省功耗。

因此、我已经通过 Uniflash 启用了无 PS 抽取和一次性校准模式。

那么功耗如下所示:

e2e.ti.com/.../1.tif

我认为仍有一些峰值是射频校准。

那么、如何打开一次性校准模式并对其进行一次校准? 尽管我的结果可能只有一个峰值、而不是多个峰值。

和任何 API 来启用一次性校准模式?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以正确设置一次性校准。

    这些峰值不是校准峰值(通常较高)、看起来像 TX 峰值。

    您正在运行什么? 什么应用?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    该应用程序是基于 MQTT 的应用程序。 连接 Wi-Fi AP 后、我们将看到这些峰值。

    峰值校准电流:

    Tx 功率是

    在我的测试结果中、峰值约为400mA ...

    如果这些峰值是 Tx 活动、是否有任何可能的方法来确认它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    峰值有时会产生误导。

    很可能不会进行校准、因为即使您将其设置为正常模式、它也不会像您在图片中所示那样频繁地校准(例如、仅当您手动更改 TX 功率时)。

    如果您有空气嗅探器、您可以使用它进行验证。

    Shlomi