This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:尝试计算单个连接的功耗并每 XYZ 分钟传输1KB (或10KB)数据

Guru**** 2558260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1046794/cc3135mod-trying-to-figure-out-the-power-consumption-for-a-single-connection-and-transferring-data-of-1kb-or-10kb-once-every-xyz-minutes

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件:CC3135CC3120

我正在尝试计算2种情况下的功耗(让其采用焦耳、UAH 或其他单位):

1:间歇性连接至 AP 发送1KB 或10KB、然后返回睡眠状态。 我可以根据两次突发之间的时间计算每天或每年的总消耗量

2.始终连接模式相同。

我很想了解这两种模式之间的交叉点在哪里。

PS -我正在查看应用手册

SimpleLink Wi-FiRegisteredCC3x3x 网络子系统电源管理(修订版 A)
但我不清楚如何从那里获得答案。

Thx

Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    间歇性连接和始终保持连接之间的比较 并不简单、具体取决于许多参数。

    除其他外、它取决于 AP 上的信标间隔(或 LSI 功能的使用)、传输速率(这将影响传输时间)、后者会根据信道和流量类型动态变化 (例如、如果您只是在唤醒时发送 UDP 数据包、或者需要重新打开 TLS 以发送数据)。 值得切换到间歇性连接的阈值将在~30秒(例如、不带 TLS 的最佳条件)到 超过1分钟之间变化。

    您可以尝试使用应用报告中的计算器(与数据表中动态配置文件编号的静态值一起使用- 例如、计算功耗配置文件中的预期 TX 功率)、或使用 SDK 中的 PowerMeasurement 示例演示所需的用例 (代码几乎已经为这一步做好准备-只需正确配置即可)。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Kobi。

    感谢您的回答、

    如何找到计算器来帮助我估算电流消耗。

    我了解不同的参数会影响最终结果、因此希望能够使用它们并查看 efect。

    再次选择 THX

    Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有现成的计算器。 应用报告显示了如何计算动态系统配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否参考中列出的应用  

    https://www.ti.com/lit/an/swra594a/swra594a.pdf?ts=1634798854951&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCC3135MOD

    为了运行此操作、我需要使用 EVB。

    在提交申请之前,我正在尝试确定 TI 是否是我的应用程序的最佳器件:-)

    Thx

    Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 在第1.10章中、您有一个计算间歇性连接用例和始终保持连接用例(典型值)动态系统配置的示例。

    但是、某些参数(例如 E3)在您的特定用例中可能会发生显著变化、您可能希望 在实际环境中对它们进行测试。

    我不知道 EVB 的价格(我相信低于50美元)是否可以被视为承诺:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的  

    我曾经多次学习过此应用手册和上一个应用手册、但现在仍然无法使数字匹配。

    例如、查看图1.3、其中所有数字取自之前的应用手册、其中指的是3120器件、而不是本应用手册所涉及的3135器件。

    在任何情况下、请在此处尝试并计算最简单的数字:

    "间歇性连接"

    E5、这只是 休眠模式下的功耗

    4uA x 时间 x 3.3V、不会让我达到2mJ 或600uC、我认为所有其他数字也是如此)

    我真的在尝试将其用作比较器件的工具、而不是。

    这是一个很好的解释、但如果它缺少我所寻找的准确性、那么很难相信它。

    现在、您能否解释一下如何获得16.5mJ 的 E4数字? 在什么条件下? 在什么假设下? 对于该器件甚至是真的、还是从之前的器件复制粘贴?  

    让我们继续看看下一个"始终保持连接"示例

    图(1.4)显示了115uA 的 LPDS,而计算使用233uA ??? 它来自哪里?  

    E2计算甚至更加奇怪-它涉及大约200ms 的连接时间、但下面的示例(包括功率测量)显示52mS。

    因此、底线是、

    我仍然很困惑。

    感谢您到目前为止的阅读:-)

    对于50美元的捐赠,你可以在离线模式下进行:-)

    Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于常开-你是对的。 我们在该系列中提供了不同的产品(CC3120/CC313x/CC3220/…… 模块等)和仅一个文档。  这些数字似乎在图表中与估算的 E 值相混合。   CC3135的休眠功耗为4uA、但  CC32xx 系列中的休眠功耗为4.5uA 或5uA、我想此计算基于后者(5uA * 120s = 600uC)。

    您可以使用 E 数字 进行粗略估算。 您可以根据 所使用的器件添加数据表静态编号来解决该问题。

    关于始终保持连接、说明很简单:115uA 是静态 LPDS 电源(即 NWP 处于低功耗状态时)。 233uA 是动态空闲连接配置文件的平均值 、其中考虑了唤醒以接收信标。 在第1.8.9节中、您可以看到长睡眠间隔(LSI)的不同配置及其相应(平均)电流。

    关于 E2 -我同意这是令人困惑的、我不确定哪一个示例显示了您提到的52ms。  当您将流量(某些 RX 和 TX)添加到空闲连接用例时、该文档会尝试估算平均电流。 200ms 和25mA 只是取决于应用实际行为的示例。  

    BR、

    Kobi