This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:如何配置 SOP 引脚

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1047987/launchcc3235mod-how-to-configure-sop-pin

器件型号:LAUNCHCC3235MOD

根据技术手册、P35为 SOP0、P34为 SOP1、P21为 SOP2。 但是、CCS 中的 syscfg 不会显示 P34、P35具有外部连接。

客户想要使用 SWD2线进行调试、如何处理跳线以使用 SWD 进行调试?

请帮您检查这个问题吗? 谢谢!

此致、

樱桃周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看参考 LaunchPad 的原理图。

    要设置2W SWD、您需要将 SOP 线设置为 SOP[2:0]->[001]。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shlomi、

    感谢您的回复。

    [引用 userid="53835" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1047987/launchcc3235mod-how-to-configure-sop-pin/3877379 #3877379"]将 SOP 行设置为 SOP[2:0]->[001]。

    客户希望确认设置 SOP 的方法:  

    选项1:SOP0连接到跳线、SOP1和 SOP2未连接到跳线。

    选项2:SOP[2:0]电压值->[0V、0V、3.3V]。

    关于 J16的连接、这2之间的关系是什么?

    谢谢!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要保持 SOP 行中的输入电平符合预期、您就可以使用任意一种方式。

    在原理图上、它连接到 VCC_BRD、应为3.3V。

    J16仅适用于 SOP1。 我不理解这里的问题。

    Shlomi