This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:通过 Dropbox 更新问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1047640/cc3220sf-updating-via-dropbox-issue

器件型号:CC3220SF

您好!
9月、我遇到了通过 Dropbox 进行相关更新的问题
证书。
我严格按照说明解决了这个问题-
dev.ti.com/.../node
Node=ACEggZRybEJZUcnzc3w__fc2e6sr__latest&search=CC3220SF
%20LaunchPad
但一周前出现了新的更新问题。
我尝试使用 Dropbox 运行原始 OTA 示例项目。 但是
问题仍然存在。
此外、我尝试在 Dropbox 中创建新应用并生成
新令牌。 这也没有解决问题。
更新日志:

HandlePingComplete:OTA 命令已到达
OtaInit:统计数据= 0、0、0
OtaInit:调用 Ota_init
OTA_INIT:sizeof CdnClient=576、sizeof OtaArchive=4956
ota_init:sizeof OtaLib_t=7736、sizeof ota_memBlock=7800
OTA_INIT:OTA 库版本= OTA_LIB_2.0.0.7
OtaArchive_Init:OTA 存档版本= OTA_archive_2.0.0.4
OtaConfig:调用 OTA_SET
EXTLIB_OTA_SET_OPT_SERVER_INFO、ServerName=api.dropboxapi.com
OtaConfig:调用 OTA_SET EXTLIB_OTA_SET_OPT_VENDOR_ID、
VendorDir=IOTA_WiFi_MCU_FLASH
OTA_RUN:调用 CdnClient_ConnectServer OTA server=api.dropboxapi.com
CdnClient_ConnectServer:HttpClient_Connect api.dropboxapi.com
HttpClient_Connect:IP_ADDR=162.125.70.19
HttpClient_Connect:警告套接字连接,status=-468,已忽略...
OTA_RUN:CdnClient_ReqOtaDir、VendorDir=IOTA_WiFi_MCU_FLASH
CdnDropbox_SendReqDir:UI=/2/files/list_folder
Resplen 为765、ProcesedSize 为:760
整个 JSON pRespBuf 为:OtaDir
filename=/IOTA_WiFi_MCU_FLASK/20211021101712_CC3220SF.tar、
filesize=204800
OTA_RUN:CdnClient_ReqOtaDir、NumDirFiles=1
OTA_RUN:CdnClient_GetNextDirFile
OTA_RUN:CdnClient_GetNextDirFile:
file=/IOTA_WiFi_MCU_flash/20211021101712_CC3220SF.tar、size=204800
OtaArchive_Init:OTA 存档版本= OTA_archive_2.0.0.4
_ReadOtaVersionFile:file ota.dat、status=sl_error_FS_file_no_exists
OtaArchive_CheckVersion:无法打开版本文件、请将其标记为旧
版本
OtaArchive_CheckVersion:接受新版本=
20211021101712_CC3220SF.tar
OtaRunStep:来自 Ota_run 的状态:ota_run_status_check_news_version、
接受并继续
_ReadOtaVersionFile:file ota.dat、status=sl_error_FS_file_no_exists
OtaRunStep:CurrentVersion=0000000000、NewVersion=20211021101712、
开始下载...
OTA_RUN:调用 CdnClient_ReqFileUrl、fileName =
/IOTA_WiFi_MCU_FLASK/20211021101712_CC3220SF.tar
CdnDropbox_SendReqFileUrl:Uri=/2/files/get_Temporary 链接
HTTP 请求为:
发布/2/files/get_Temporary _link HTTP/1.1
主机:api.dropboxapi.com
授权:承载 J8GSWixD26IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS6aeeoeevivQKg7EyJyDM9-
2kuXupBySYCuCPaEkGrSp
内容类型:应用/JSON
内容长度:60

{"path":"/IOTA_WiFi_MCU_flash/20211021101712_CC3220SF.tar"}


OTA_RUN:调用 CdnClient_ConnectFileServer、URL =
uc9c681d53fcd1a12c0975c4709d.dl.dropboxusercontent.com/.../ge
T/BYjLdFm2FTpA1ANCNvUaCL6jx7ohMddnSv82sz4ohG-aKN-
mZLrlyLQGoAYUAMjrmFoXrT9Ux5onAIgTnHcjdSh4_coYxNWbHaGkhM8VNs5b-1u19-
q2bCSZEQAfDESj_gLq2gCIxlEeJEBc0VQFV/file#
HttpClient_Connect:IP_ADDR=162.125.70.15
SL_SOCKET_ASYNC_EVENT 套接字事件2、请重新启动
HttpClient_Connect:错误套接字连接,状态=-688
CdnClient_ConnectFileServer:HttpClient_Connect 上出现错误,Status=-
20304
OTA_RUN:错误 CdnClient_ConnectFileServer、Status=-20304
_OtaCheckConfuriveErrors:ConfuriveOtaErrors=1/5、仅返回
警告
OtaRunStep:警告 Ota_run、Status=20006、继续进行下一次 OTA 重试

ProcessRestorartMcu:重置平台...