This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:尝试通过 http (而不是 https)在文件“netlist.txt”上执行 HTTP GET

Guru**** 2533090 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1047569/cc3220sf-attempting-to-do-an-http-get-on-the-file-netlist-txt-over-http-not-https

器件型号:CC3220SF

您好、团队正在寻求您的进一步支持。

硬件:CC3220SF 在定制硬件或 CC3220SF LaunchXL 上
SDK:5.20
服务包:3.20.0.1
问题:尝试通过 http (而不是 https)对文件“netlist.txt”执行 HTTP GET 会导致404未找到。 根据用户手册、资源 netlist.txt 应始终存在。

问题:
-此文件是否只能通过安全 HTTP 连接访问?
-我们将 HTTP 服务器降级为不安全,因为现代浏览器不允许自签名证书。 是否有解决此问题的解决方案?
-是否可以通过文件系统 API sl_fsRead 访问 netlist.txt 文件? 如果是、此文件的路径是什么?

提前感谢您。

-Mark