This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:关于 CC3135MOD 闪存 SPI 引脚和测试引脚

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, CC3135
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1046282/cc3135mod-about-cc3135mod-flash-spi-pins-and-test-pins

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件: CC3135

各位专家、您好!

 

我的客户正在考虑使用 CC3135MOD、他们有查询闪存 SPI 引脚和测试引脚

CC3135MOD 的说明如下所示;

 

--

CC3135MOD 数据表中未匹配闪存 SPI 引脚和测试引脚的输入/输出属性(I/O 类型)。

1.P10表7-1. 引脚说明和属性

2.P45图10-3. CC3135MOD 模块参考原理图

作为引脚编号、使用13、14、15、17 FLASH_SPI 引脚、

它是一个测试引脚、为48、49、50、52。

--

我认为关于闪存 SPI 引脚、

编号1是从 CC3135写入32Mbit SFlash 和编号2。 从外部写入到32Mbit SFlash

(外部 SPI 编程)当 CC3135的闪存 SPI 引脚为高阻态时。

 

关于测试引脚、我不知道。

 

请告诉我这方面的信息。

 

此致、

 

Y M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    7-1中的引脚10 是数字输入或输出、分配给  CC3135MOD 器件上的引脚10、但将是 CC1235 IC 器件上的引脚4

    2. 图10-3. CC3135MOD 模块参考原理图"是 模块上未使用的引脚、应保留为"未连接"。

    要尝试并回答 测试引脚问题、  CC3135MOD 器   件上的测试引脚48、49、50、52将是 CC1235 IC 器件上的引脚58、59、60和6、62。  

    7-2中测试引脚的 I/O 正确、但 表7-1中的引脚49不正确。  因为在"图10-7. CC3135 Engine Area (CC3135引擎区域)"、  您可以看到 :

    TEST_58= IC 引脚58=  CC_WLRS232_TX =输出

    TEST_59= IC 引脚59 = CC_WLRS232_RX =输入

    TEST_60= IC 引脚60 = CC_WL_UART_TX =输出

    TEST_62= IC 引脚62 = CC_NWP_UART_TX =输出

    闪存 SPI 引脚13、14、15和17在数据表中具有不正确的"信号方向"。 应 将表7-1和表7-2中的闪存 SPI 引脚信息更正为如下:

    信号名称 模块引脚 引脚类型/信号检测 说明
    FLASH_SPI_MISO 13. 输出 外部串行闪存接口: SPI 数据输出
    FLASH_SPI_CS 14. 输入 外部串行闪存接口:SPI 芯片选择
    FLASH_SPI_CLK 15. 输入 外部串行闪存接口:SPI 时钟
    FLASH_SPI_MOSI 17. 输入 外部串行闪存接口:SPI 数据输入

    请告诉我这是否回答了他们的问题!

    此致、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jessica、

     

    感谢您的快速回复。

    下面我对闪存 SPI 引脚有疑问;

    1.P10表7-1. 引脚说明和属性

    2.P45图10-3. CC3135MOD 模块参考原理图

     编号1是从 CC3135写入32Mbit SFlash 和编号2。 从外部写入到32Mbit SFlash

    (外部 SPI 编程)当 CC3135的闪存 SPI 引脚为高阻态时。

    是不正确的吗?

     

    此致、

    Y M

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您所指的是1号 P10和 2号 P45。 如果您说模块的引脚10写入32Mbit SFlash、而该引脚45从外部写入32Mbit SFlash、这是不正确的。  

    模块上的引脚10用于天线选择、 BLE/2.4GHz 无线电共存或 无主机模式。  模块上的引脚45未使用、应保留 NC。  

    在 CC3135MOD 内部、 CC3135 IC (而非模块)使用 SPI 引脚 FLASH_SPI_CLK、 FLASH_SPI_MOSI、FLASH _SPI_MISO 和 FLASH _SPI_CS (分别为11、12、13和14个 IC 引脚)写入32Mbit SFlash。

    32Mbit SFlash 的外部闪存需要使用模块 SPI 引脚13、14、15和17、这些引脚应  直接连接到32Mbit SFlash。 这些引脚在我之前的帖子中被描述为 3个输入和1个输出、即使数据表当前 可能具有 不正确的"引脚类型/信号检测"。

    请告诉我、这是否解决了您的问题。

    此致、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jessica、

     

    感谢您的评论。

    我已经向我的客户报告了您的评论、他们理解了。

    因此,他们的询问得到了解决。

     

    非常感谢您的建议。

     

    此致、

     

    Y M