您好!
我遇到随机问题、即由于 TLS 事务失败、设备偶尔无法连接到 AWS 服务器。
该器件提供以下日志:
2021-10-04 17:55:44、443 -根- [串行] '[SimpleLinkSockEventHandler 错误]:握手失败-套接字1、原因:-722。'
2021-10-04 17:55:44、450 - root - [串行] 无法建立新连接。 套接字状态:-1002.'
2021-10-04 17:55:44、459 - ROOT - [串行] 'Failed to establish new MQTT connection、error network error.'(无法建立新的 MQTT 连接、错误网络错误。)
我还捕获了 Wireshark 日志以检查 TLS 事务、如下所示: 
设备日志中的错误编号(-722)表示域 不匹配。 Wireshark 日志显示设备在出现提示时无法向服务器发送证书。
由于设备无法将证书发送到服务器、TLS 握手失败、因此无法连接到 AWS 服务器。
您能否告诉我这种行为的原因以及正确的解决方案?
谢谢、
Kishore。