This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:器件翘曲信息

Guru**** 2955920 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODAS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1046666/cc3235modas-device-warpage-information

器件型号:CC3235MODAS

您好!

我的客户正在考虑使用 CC3235MODAS 或其他 TI WiFi 模块。
客户想知道 TI 是否能够提供器件翘曲信息(温度依赖性等) 。
这是优化客户端制造流程所必需的。

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Koichiro、

    将与我们的质量团队联系、了解器件 翘曲信息并返回给您。

    此致、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Koichiro、

    询问质量团队后、我们似乎没有关于温度变化期间的器件翘曲的信息。   PCB 遵循 IPC-A-600J 标准进行 PCB 扭曲和翘曲、小于0.75%或7.5mil /英寸、与温度没有关系。

    此致、

    Jessica M. Torres