This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EAP 类型:EAP-MSCHAP_v2

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1046721/eap-type-eap-mschap_v2

我们使用的是 C3200系列微控制器。 我们的 IT 团队定义了以下协议:
1:所有物联网设备都需要支持802.11X、并使用 PEAPv0-MSCHAPv2进行身份验证。
2:验证类型:PEAP
EAP 类型:EAP-MSCHAP_v2
3:我们如何进行上述设置?
我们是否会获得示例代码?

请优先支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 NWP 程序员指南(https://www.ti.com/lit/swru368)中的第8.1.2章。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们已经检查了这一点、但我们在服务器中遇到身份验证错误。 在服务器中检测到 MAC 地址。 验证失败的可能原因是什么?  

    凭据正确、因为使用相同的凭据、我们可以在网络中看到身份(用户名)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您收到了什么错误代码?