This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:尝试通过 http (而不是 https)在文件“netlist.txt”上执行 HTTP GET 会导致404未找到

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1046397/cc3220sf-attempting-to-do-an-http-get-on-the-file-netlist-txt-over-http-not-https-results-in-404-not-found

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、TI Wi-Fi 支持团队、

更新到最新的 SDK 后、我们会遇到以下问题:


硬件:CC3220SF (在定制硬件上)、但 CC3220SF LaunchXL 上发生相同的错误->无硬件问题。

CC32XX SDK:5.20
服务包:3.20.0.1

IDE:IAR EWARM

"UART 转 Wi-Fi 桥接器"类应用。


问题:尝试通过 http (而不是 https)对文件“netlist.txt”执行 HTTP GET 会导致 404未找到(请参阅附件)。 根据 CC3220 TRM/用户手册、资源 netlist.txt 应始终存在。

问题:
-此文件是否只能通过安全 HTTP 连接访问?

- 我们将 HTTP 服务器降级为“不安全”,因为现代浏览器不允许在没有用户交互的情况下再使用自签名证书。 是否有解决此问题的解决方案?

-是否可以通过文件系统 API sl_fsRead 访问 netlist.txt 文件? 如果是、此文件的路径是什么?

此致、

Jens

屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也可以通过不安全的 http 访问"文件"。

    这不是文件系统中的文件、即您无法通过常规文件系统 API 访问它。

    实际上、它位于 ROM 中、包含周围的 AP 及其安全类型。

    如果您使用 http 浏览器访问 SL 器件的 IP/netlist.txt、您应该会在浏览器中看到该文件。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shlomi、

    感谢您的快速回复!

    第一,还可以,在 Adi 的方面,客户级别似乎有问题……

    暂时忽略不完整的消息、请...

    第2个

    我们知道什么会导致消息。

    我们获得了 https://www.ti.com/lit/ug/swru455m/swru455m.pdf 中图9-8所示的"推迟主机请求"路由。

    当我们确定更新时、我将发布更新。 可能是 Uniflash 工程中的配置问题。

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、解决了这个问题:  

    在 uniflash 的"主端口"部分中的"http 服务器"部分中、必须选中"启用 ROM 页"复选框。