This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:WiFi 漫游实现

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1046223/cc3235modasf-wifi-roaming-implementation

器件型号:CC3235MODASF

您好!

我的客户希望使用 CC32xx 进行以下用途。
- CC32xx 是 STA、现在正在进行中。
-有多个 AP。
- CC32xx 根据 RSSI 强度切换已连接的 AP,即始终连接到最强的 RSSI AP。

我检查了一些 E2E 主题、发现它被称为"软件漫游"、在下面的主题中进行了讨论。
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/808651/rtos-cc3235s-can-cc3235s-support-wifi-roaming-ieee802-11r/2993084#2993084

Q1)如果我理解正确、则此功能是客户需要自行实现的功能。
对吧?  

Q2)客户需要 IC 供应商(TI)提供的内容。
我们是否有工作示例等?

Q3)根据以下文档中的第4.3.6节、软漫游基于内部 RSSI 触发器。
https://www.ti.com/lit/ug/swru455m/swru455m.pdf
那么、表4-5是客户可以用于软漫游设置的可能配置吗?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CC3235中、主机应 仅设置配置(如4.3.6所示)以启用(自动)软漫游。

    另请参阅触发漫游(4.3.9)作为另一个选项。

    CC3220仅支持 RSSI 触发器、因此主机需要响应触发器。

    我们目前没有专用示例、但如前所述、至少对于 CC323x、这主要是静态配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    感谢您的快速回复。

    [引用 userid="132163" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1046223/cc3235modasf-wifi-roaming-implementation/3870826 #3870826"]在 CC3235中,主机应 仅设置配置(如4.3.6所示)以启用(自动)软漫游。[/quot]


    就客户使用 CC3235而言、启用该功能就足够了、对吧?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的