This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:使用 ADC 示例时出现问题

Guru**** 2580765 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1046876/launchcc3220modasf-problems-using-the-adc-example

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

我有一个 pH 传感器、我尝试获取其读数。  但是、使用该示例时、即使将引脚接地也不会改变 ADC 生成的值。  我的 pH 传感器不超过数据表中提到的1.5V 阈值。 我看到、在 adcsinglechChannel 项目的 SysConfig 文件中、有使用硬件通道的选项。  这些器件是否位于电路板上?  这将解释我的问题、但即使未选择这些引脚、将两个引脚接地也不起作用。 如果有人能给我建议、我会很感激。

感谢你能抽出时间、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决问题。  我在项目中发现了 board.html 文件、但未启用 OPAMP 跳线。