This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:EAP - PEAPv0-MSCHAPv2连接问题

Guru**** 2747365 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1046425/cc3200-eap---peapv0-mschapv2-connectivity-issue

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的团队:

我正在尝试让 CC3200连接到 WPA2企业 WiFi 网络。

安装后、我无法连接到网络、请检查下面的网络日志。

->设备连接后,以下日志类型应反映出来  

  

如果图像不清晰、请访问链接 :https://imgur.com/a/Yd8hUm7

->但是我获得的网络日志不正确,如下所示,   

如果图像不清晰、请访问链接 :https://imgur.com/a/W8o04qo

 

下面我还附上了详细的网络日志  

1: CC3200模块:

网络策略服务器拒绝访问用户。

 

有关详细信息,请与网络策略服务器管理员联系。

 

用户:
安全 ID:xx1\xxx15838
帐户名称:uix15838
帐户域:xx1
完全合格的帐户名称:xx1\xxx15838

 

客户端计算机:
安全 ID:空 SID
帐户名称:-
完全合格的帐户名称:-
被叫工作站标识符:4C-xx-xx-xx-xx-20XX-X7
呼叫站标识符:D8-xx-xx-xx-xx-43-B7

 

北美:
NAS IPv4地址:10.95.182.51
NAS IPv6地址:-
NAS 标识符:PE-XX01-XXX01
NAS 端口类型:无线- IEEE 802.11
NAS 端口:8.

 

RADIUS 客户端:
客户友好名称:PE-XX01-XXX01
客户端 IP 地址:10.95.182.51

 

身份验证详细信息:
连接请求策略名称:安全无线连接
网络策略名称:XX-X7的访问权限
身份验证提供程序:Windows
身份验证服务器:xyz008.xx1.xyz.com
身份验证类型:EAP
EAP 类型:-
帐户会话标识符:36313636653261372F64383A61393A38623A37303A34333A62372F313835393533
日志记录结果:将记帐信息写入本地日志文件。
原因代码:22.
原因:无法对客户端进行身份验证,因为服务器无法处理可扩展身份验证协议(EAP)类型。

 

2:  Esp32模块:

网络策略服务器授予用户访问权限。

 

用户:
安全 ID:xx1\xxxx9345
帐户名称:xxxx9345@xx1
帐户域:xx1
完全合格的帐户名称:xx1\xxxx9345

 

客户端计算机:
安全 ID:空 SID
帐户名称:-
完全合格的帐户名称:-
被叫工作站标识符:10-xx-xx-xx-xx-xx-80:XX-X7
呼叫站标识符:94-xx-xx-xx-xx-0f

 

北美:
NAS IPv4地址:10.95.182.51
NAS IPv6地址:-
NAS 标识符:PE-XX01-XXX01
NAS 端口类型:无线- IEEE 802.11
NAS 端口:8.

 

RADIUS 客户端:
客户友好名称:PE-XX01-XXX01
客户端 IP 地址:10.95.182.51

 

身份验证详细信息:
连接请求策略名称:安全无线连接
网络策略名称:XX-X7的访问权限
身份验证提供程序:Windows
身份验证服务器:xyz008.xx1.xyz.com
身份验证类型:PEAP
EAP 类型:Microsoft:安全密码(EAP-MSCHAP v2)
帐户会话标识符:36313636653336352F39343A66623A323393A34303A32643A30662F313835393534
日志记录结果:将记帐信息写入本地日志文件。

下面是每个 CC3200器件的屏幕截图、我们可以看到突出显示的 MAC 地址和 EAP 类型:

CC3200器件1 屏幕截图  

 

2. CC3200器件2屏幕截图

在上面的2个屏幕截图中、MAC 地址不同、EAP 类型是3、它指定了什么。 您能不能排除疑虑。

如果您只是检查我是否缺少任何可能影响功能的器件、我将不胜感激。 请在下面找到所附的代码:

 ******************************************************************************/

#include "EMSGateway.h"



//*****************************************************************************
//                 GLOBAL VARIABLES -- Start
//*****************************************************************************
#ifdef USE_FREERTOS
#if defined(ewarm)
extern uVectorEntry __vector_table;
#endif
#if defined(ccs)
extern void (* const g_pfnVectors[])(void);
#endif
#endif


#define SLOW_CLK_FREQ           		(32*1024)
#define MAX_BUFFER_SIZE           		3			//60 samples can be stored.

bool boolBrokerDisconnected = false;
bool bool_EMData = false;
bool boolDataCollected = false; //status of data collected

const char g_acSNTPserver[30] = "time-a.nist.gov"; //Add any one of the above servers
int g_uiSimplelinkRole = ROLE_INVALID;
unsigned int g_uiDeviceModeConfig = ROLE_STA; //default is STA mode
volatile unsigned char g_ucConnectTimeout =0;

bool boolRestart=false,boolSmartConfig=false,boolButtonPress=false;
unsigned short g_usTimerInts;
uint8_t ui8TimeCounter=0;

unsigned long  g_ulPingPacketsRecv = 0; 								//Number of Ping Packets received
static volatile unsigned long g_ulBase;

uint16_t ui16ResetCounter = 0;
uint32_t ui32ResetCounter = 0;

/* AP Security Parameters */
SlSecParams_t SecurityParams = {0};

/*Message Queue*/
OsiMsgQ_t g_PBQueue;

/* connection configuration */
connect_config usr_connect_config[] =
{
		{
				{
						{
								SL_MQTT_NETCONN_URL,
								SERVER_ADDRESS,
								PORT_NUMBER,
								0,
								0,
								0,
								NULL
						},
						SERVER_MODE,
						true,
				},
				NULL,
				"00062",	//This is client ID. It should be different for different gateways
				NULL,		//	USN,
				NULL,		//	USN_PASSWORD,
				true,
				KEEP_ALIVE_TIMER,
				{Mqtt_Recv, sl_MqttEvt, sl_MqttDisconnect},
				TOPIC_COUNT,
				{TOPIC1, TOPIC2, TOPIC3},
				{QOS2, QOS2, QOS2},
				{WILL_TOPIC,WILL_MSG,WILL_QOS,WILL_RETAIN},
				false
		}
};

/* library configuration */
SlMqttClientLibCfg_t Mqtt_Client={
		0,
		TASK_PRIORITY,
		30,
		false,
		(long(*)(const char *, ...))UART_PRINT
};

/*Publishing topics and messages*/
const char *pub_topic = PUB_TOPIC;
char *data_sw3="\0";
char HeaderDataBuffer[1000];
char MainDataBuffer[800];
char FooterDataBuffer[10];
//char cTxPendingBuffer[MAX_BUFFER_SIZE][500];
//char cTxBufferCount = 0;
char cReconnectCntr = 0;
uint8_t ui8UartCount=0,ui8SampleCount=0,ui8TimerValue=0;
void *app_hndl = (void*)usr_connect_config;

//mqtt client variables declared globally
int iCount = 0;
connect_config *local_con_conf;

char c_modbus_count = 7;
int iStringLength = 0;
int iSamplingRate = 1;						// Min 1 minute & Max 60 minutes
short g_usCurrentSamplingTime = 0;

uint8_t ucCharBuffer[100],cCharacter;

char uint8SlaveID = SLAVE_ID_2;
//char uint8RishSlaveID3 = SLAVE_ID_3;
//char uint8RishSlaveID4 = SLAVE_ID_4;

//uint32_t GatewayID = 12345;
char GatewayID[5] = "00062";
uint32_t ui32_tempGWID = 0;

uint32_t uint32Temporary_data;

// variables to store read parameters
uint32_t ui32_RegAddr, ui32_RegData;


//struct_gateway gateway;

// Flags bool declaration.
bool ParametersReady = false;			// set when all the parameters are read from the uart.
// default is false
bool NewBufferData = false;				// set when buffer is filled with the new data
// default is false


//*****************************************************************************
//                 GLOBAL VARIABLES -- End
//*****************************************************************************

/***************************************************************************************************
 * EXTERNAL VARIABLES
 ***************************************************************************************************/
extern unsigned long  g_ulGatewayIP; 									//Network Gateway IP address
extern volatile unsigned long  g_ulStatus;								//SimpleLink Status
extern unsigned long  g_ulGatewayIP; 									//Network Gateway IP address

//extern struct_em_reg em_register[MAX_REGISTERS] = {};						//registers structure
//extern struct_ems_meter ems_meters[MAX_METERS] = {};						//meters structure
//extern struct_gateway gateway = {};											//gateway and device structure

extern struct_em_reg em_register[MAX_REGISTERS];						//registers structure
extern struct_ems_meter ems_meters[MAX_METERS];						//meters structure
extern struct_gateway gateway;											//gateway and device structure
extern bool boolSamplingIntervalSetFlag;

/***********************************************************************************************
 * TYPEDEFS, ENUMS AND STRUCTURES
 **********************************************************************************************/

// Application specific status/error codes
typedef enum{
	// Choosing -0x7D0 to avoid overlap w/ host-driver's error codes
	LAN_CONNECTION_FAILED = -0x7D0,
	INTERNET_CONNECTION_FAILED = LAN_CONNECTION_FAILED - 1,
	DEVICE_NOT_IN_STATION_MODE = INTERNET_CONNECTION_FAILED - 1,

	STATUS_CODE_MAX = -0xBB8,
}e_AppStatusCodes;


//****************************************************************************
//
//! Push Button Handler1(GPIOS2). Press push button2 (GPIOSW2) Whenever user
//! wants to publish a message. Write message into message queue signaling the
//!    event publish messages
//!
//! \param none
//!
//! return none
//
//****************************************************************************
//void pushButtonInterruptHandler2()
void pushButtonInterruptHandler3()
{

}

//****************************************************************************
//
//! Push Button Handler3(GPIOS3). Press push button3 (GPIOSW3) Whenever user
//! wants to publish a message. Write message into message queue signaling the
//!    event publish messages
//!
//! \param none
//!
//! return none
//
//****************************************************************************
//void pushButtonInterruptHandler3()
void pushButtonInterruptHandler2()
{
	boolButtonPress = !boolButtonPress;

	if(boolButtonPress)
	{
		Timer_IF_Start(TIMERA0_BASE,TIMER_A,500);
	}
	else
	{
		Timer_IF_Stop(TIMERA0_BASE,TIMER_A);
		if(ui8TimeCounter > FORCE_SMART_CONFIG)
			boolSmartConfig = true;
		ui8TimeCounter = 0;

		MAP_GPIOPinWrite(GPIOA3_BASE, GPIO_PIN_4, 0);	//Yellow LED OFF

	}


	Button_IF_EnableInterrupt(SW2);
}

void
TimerPeriodicIntHandler(void)
{
	unsigned long ulInts;

	// Clear all pending interrupts from the timer we are currently using.
	ulInts = MAP_TimerIntStatus(TIMERA0_BASE, true);
	MAP_TimerIntClear(TIMERA0_BASE, ulInts);

	if(boolButtonPress)
		ui8TimeCounter++;

	// Increment our interrupt counter.
	g_usTimerInts++;
	if(!(g_usTimerInts & 0x1))
	{
		// Off Led

		MAP_GPIOPinWrite(GPIOA3_BASE, GPIO_PIN_4, 0);	//Yellow LED OFF
	}
	else
	{
		// On Led

		MAP_GPIOPinWrite(GPIOA3_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_4);	//Yellow LED ON
	}
}

/******************************************************************************

CPU  Periodic Timer Interrupt Handler

 \param None

 \return None

 ******************************************************************************/
void
CPUTimerPeriodicIntHandler(void)
{
	unsigned long ulInts;

	// Clear all pending interrupts from the timer we are
	// currently using.
	ulInts = MAP_TimerIntStatus(TIMERA2_BASE, true);
	MAP_TimerIntClear(TIMERA2_BASE, ulInts);

	// Decrement our interrupt counter.
	g_usCurrentSamplingTime --;
	if ( g_usCurrentSamplingTime <= 0 )
	{
		bool_EMData = true;
		//		g_usCurrentSamplingTime = (short) iSamplingRate * 60;		//resetting the CPU timer

	}
}

/*****************************************************************************

 Function to configure and start sampling timer

 \param none

 return none
 *****************************************************************************/
void CPUTimerConfigNStart()
{
	// Configure Timer for blinking the LED for IP acquisition
	Timer_IF_Init(PRCM_TIMERA2,TIMERA2_BASE,TIMER_CFG_PERIODIC,TIMER_A,0);
	Timer_IF_IntSetup(TIMERA2_BASE,TIMER_A,CPUTimerPeriodicIntHandler);
	Timer_IF_Start(TIMERA2_BASE,TIMER_A,1000);
}

//*****************************************************************************
//
//! \brief This function handles ping report events
//!
//! \param[in]     pPingReport - Ping report statistics
//!
//! \return None
//!
//*****************************************************************************
void SimpleLinkPingReport(SlPingReport_t *pPingReport)
{
	SET_STATUS_BIT(g_ulStatus, STATUS_BIT_PING_DONE);
	g_ulPingPacketsRecv = pPingReport->PacketsReceived;
}

//*****************************************************************************
//! \brief This function checks the internet connection by pinging
//!     the external-host (HOST_NAME)
//!
//! \param  None
//!
//! \return  0 on success, negative error-code on error
//!
//*****************************************************************************
static long CheckInternetConnection()
{
	SlPingStartCommand_t pingParams = {0};
	SlPingReport_t pingReport = {0};

	unsigned long ulIpAddr = 0;
	long lRetVal = -1;

	CLR_STATUS_BIT(g_ulStatus, STATUS_BIT_PING_DONE);
	g_ulPingPacketsRecv = 0;

	// Set the ping parameters
	pingParams.PingIntervalTime = PING_INTERVAL;
	pingParams.PingSize = PING_PKT_SIZE;
	pingParams.PingRequestTimeout = PING_TIMEOUT;
	pingParams.TotalNumberOfAttempts = NO_OF_ATTEMPTS;
	pingParams.Flags = 0;
	pingParams.Ip = g_ulGatewayIP;

	// Get external host IP address
	lRetVal = sl_NetAppDnsGetHostByName((signed char*)HOST_NAME, sizeof(HOST_NAME),
			&ulIpAddr, SL_AF_INET);
	ASSERT_ON_ERROR(lRetVal);

	// Replace the ping address to match HOST_NAME's IP address
	pingParams.Ip = ulIpAddr;

	// Try to ping HOST_NAME
	lRetVal = sl_NetAppPingStart((SlPingStartCommand_t*)&pingParams, SL_AF_INET,
			(SlPingReport_t*)&pingReport, SimpleLinkPingReport);
	ASSERT_ON_ERROR(lRetVal);

	// Wait
	while(!IS_PING_DONE(g_ulStatus))
	{
		// Wait for Ping Event
#ifndef SL_PLATFORM_MULTI_THREADED
		_SlNonOsMainLoopTask();
#endif
	}

	if (0 == g_ulPingPacketsRecv)
	{
		// Problem with internet connection
		ASSERT_ON_ERROR(INTERNET_CONNECTION_FAILED);
	}

	// Internet connection is successful
	return SUCCESS;
}

/*****************************************************************************
 * @name		PowerCycleDevice()
 *
 * @brief		function which puts the device in hibernation and then Resets
 *
 * @param		None
 *
 * @ret			None
 */
void PowerCycleDevice()
{
	sl_Stop(0);
	MAP_PRCMHibernateIntervalSet(330);
	MAP_PRCMHibernateWakeupSourceEnable(PRCM_HIB_SLOW_CLK_CTR);
	MAP_PRCMHibernateEnter();
}

//*****************************************************************************
//
//!    Outputs a character string to the MOD_BUS_UART console
//!
//! \param str is the pointer to the string to be printed
//!
//! This function
//!        1. prints the input string character by character on to the MOD_BUS_UART console.
//!
//! \return none
//
//*****************************************************************************
void
modbus_uartsend(const char *str)
{
#ifndef NOTERM
	if(str != NULL)
	{
		//        while(*str!='\0')
		while(c_modbus_count--)
		{
			MAP_UARTCharPut(MOD_BUS_UART,*str++);
		}
	}
#endif
}

/*******************************************************************************
 * @Name		UARTIntHandler
 *
 * @brief		UART 1 Receive Interrupt Handler,
 *
 * @param		None
 *
 * @return		None
 ******************************************************************************/
static void UARTIntHandler()
{
	unsigned long ulStatus;
	ulStatus = MAP_UARTIntStatus(MOD_BUS_UART, 1);

	//if char received on UART pin
	while(MAP_UARTCharsAvail(MOD_BUS_UART) == false)
	{
		UtilsDelay(10000);
	}
	cCharacter = MAP_UARTCharGetNonBlocking(MOD_BUS_UART);
	ucCharBuffer[iStringLength] = cCharacter;
	iStringLength++;

	if(iStringLength > 8)
		NewBufferData = true;
	//Clear UART interrupt
	MAP_UARTIntClear(MOD_BUS_UART, ulStatus);
}


//*****************************************************************************
//
//! Board Initialization & Configuration
//!
//! \param  None
//!
//! \return None
//
//*****************************************************************************
void BoardInit(void)
{
	/* In case of TI-RTOS vector table is initialize by OS itself */
#ifndef USE_TIRTOS

	// Set vector table base
#if defined(ccs)
	IntVTableBaseSet((unsigned long)&g_pfnVectors[0]);
#endif
#if defined(ewarm)
	IntVTableBaseSet((unsigned long)&__vector_table);
#endif
#endif

	// Enable Processor
	MAP_IntMasterEnable();
	MAP_IntEnable(FAULT_SYSTICK);

	PRCMCC3200MCUInit();
}

extern volatile unsigned long g_ulStatus;

//SMARTCOFIG
//*********************************************************************************
long ResetNwp()
{
	long lRetVal = -1;
	/* Restart Network processor */
	lRetVal = sl_Stop(SL_STOP_TIMEOUT);

	lRetVal = sl_Start(NULL,NULL,NULL);
	ASSERT_ON_ERROR(lRetVal);
	return lRetVal;
}

//****************************************************************************
//
//! \brief Configuring the Connection Policy
//!
//! This function configures different Connection Policy such as FAST,AUTO,OPEN
//!
//! \param[in]         None
//!
//! \return            0 on success else error code
//!
//!    \note
//
//****************************************************************************
static long SetConnectionPolicy()
{
	unsigned char policyVal;
	long lRetVal = -1;

	/* Clear all stored profiles and reset the policies */
	lRetVal = sl_WlanProfileDel(0xFF);
	ASSERT_ON_ERROR(lRetVal);

	lRetVal = sl_WlanPolicySet(SL_POLICY_CONNECTION, SL_CONNECTION_POLICY(0,0,0,0,0), 0, 0);
	ASSERT_ON_ERROR(lRetVal);

	// Disconnect from AP
	lRetVal = sl_WlanDisconnect();
	if(0 == lRetVal)
	{
		// Wait
		while(IS_CONNECTED(g_ulStatus))
		{
#ifdef SL_PLATFORM_MULTI_THREADED

			osi_Sleep(10);
#endif
		}
	}

	//delete profiles
	lRetVal = sl_WlanProfileDel(0xFF);
	ASSERT_ON_ERROR(lRetVal);

	//set Auto SmartConfig policy
	lRetVal = sl_WlanPolicySet(SL_POLICY_CONNECTION,
			SL_CONNECTION_POLICY(1,0,0,0,1),
			&policyVal,0);
	ASSERT_ON_ERROR(lRetVal);

	// reset the NWP
	lRetVal = ResetNwp();
	ASSERT_ON_ERROR(lRetVal);




	// wait for smart config to complete and device to connect to an AP
	//wait until IP is acquired
	while((!IS_CONNECTED(g_ulStatus)) || (!IS_IP_ACQUIRED(g_ulStatus)))
	{
		//        _SlNonOsMainLoopTask();
		osi_Sleep(10);
	}
	CLR_STATUS_BIT(g_ulStatus, STATUS_BIT_CONNECTION);
	CLR_STATUS_BIT(g_ulStatus, STATUS_BIT_IP_AQUIRED);



	//remove all policies
	lRetVal = sl_WlanPolicySet(SL_POLICY_CONNECTION,
			SL_CONNECTION_POLICY(0,0,0,0,0),
			&policyVal,0);
	ASSERT_ON_ERROR(lRetVal);

	return SUCCESS;

}

//****************************************************************************
//
//! \brief Collection of Energy Meter Data
//!
//! This function collects the data from all the registers of each energy meter and publish it over MQTT
//!
//! \param[in]         None
//!
//! \return            0 on success else error code
//!
//!    \note
//
//****************************************************************************
void CollectEMData()
{


	char ems_meter_index, ems_reg_index = 0;
	char ucDeviceID,ucRegLen;
	short unsigned int sui16RegAddr;
	uint32_t uint32Result = 0;
	//			ui32_tempGWID = atoi( GatewayID );

	if(ui32_tempGWID == gateway.ui32DeviceId)
	{
		//		g_usCurrentSamplingTime = (short) iSamplingRate * 60;		//resetting the CPU timer
		g_usCurrentSamplingTime = (short) gateway.ui8SamplingInterval * 60;		//resetting the CPU timer

		for ( ems_meter_index = 0; ems_meter_index < MAX_METERS; ems_meter_index++ )
		{
			if (gateway.ems_meters[ems_meter_index].ui8SlaveId != 0)
			{
				for( ems_reg_index = 0; ems_reg_index < MAX_REGISTERS;ems_reg_index ++ )
				{
					if (gateway.ems_meters[ems_meter_index].em_register[ems_reg_index].ui32Reg_Addr != 0)
					{
						ucDeviceID = gateway.ems_meters[ems_meter_index].ui8SlaveId;
						sui16RegAddr = gateway.ems_meters[ems_meter_index].em_register[ems_reg_index].ui32Reg_Addr;
						ucRegLen = gateway.ems_meters[ems_meter_index].em_register[ems_reg_index].ui32Reg_Size;

						uint32Result = 	ReadHoldingRegister ( ucDeviceID,sui16RegAddr,ucRegLen );

						gateway.ems_meters[ems_meter_index].em_register[ems_reg_index].ui32Reg_Data = uint32Result;
					}
				}
				ParametersReady = true;		// set flag indicating ready to send data over MQTT

				if (ParametersReady)
				{
					//						GatewayID = gateway.ui32DeviceId;
					uint8SlaveID = gateway.ems_meters[ems_meter_index].ui8SlaveId;

					memset(HeaderDataBuffer, 0, sizeof(HeaderDataBuffer));
					memset(MainDataBuffer, 0, sizeof(MainDataBuffer));
					memset(FooterDataBuffer, 0, sizeof(FooterDataBuffer));
					sprintf(HeaderDataBuffer,"{\"GID\": \"%s\", \"DID\": \"%03d\",",GatewayID,uint8SlaveID);
					for( ems_reg_index = 0; ems_reg_index < MAX_REGISTERS; ems_reg_index++ )
					{
						if (gateway.ems_meters[ems_meter_index].em_register[ems_reg_index].ui32Reg_Addr != 0)
						{
							ui32_RegAddr = gateway.ems_meters[ems_meter_index].em_register[ems_reg_index].ui32Reg_Addr;
							ui32_RegData = gateway.ems_meters[ems_meter_index].em_register[ems_reg_index].ui32Reg_Data;
							sprintf(MainDataBuffer,"\"%d\": \"%x\",",ui32_RegAddr,ui32_RegData);
							strcat(HeaderDataBuffer, MainDataBuffer);
						}
					}
					sprintf(FooterDataBuffer,"}");
					strcat(HeaderDataBuffer, FooterDataBuffer);
					boolDataCollected = true;

					// publish current data
					sl_ExtLib_MqttClientSend((void*)local_con_conf[iCount].clt_ctx,      		//MQTT Send Function
							pub_topic,(char *)HeaderDataBuffer,strlen(HeaderDataBuffer),QOS2,RETAIN);

					/*
//	Start of store and forward data section.
					if(	local_con_conf->is_connected ) // internet is connected
					{
						//check if data in buffer (old data)
						if(cTxBufferCount > 0)
						{
							char i;
							for(i = 0; i < cTxBufferCount; i++)
							{
								//publish stored data
								sl_ExtLib_MqttClientSend((void*)local_con_conf[iCount].clt_ctx,      		//MQTT Send Function
										pub_topic,(char *)cTxPendingBuffer[i],strlen(cTxPendingBuffer[i]),QOS2,RETAIN);
							}
							cTxBufferCount = 0;
						}


						// publish current data
						sl_ExtLib_MqttClientSend((void*)local_con_conf[iCount].clt_ctx,      		//MQTT Send Function
								pub_topic,(char *)HeaderDataBuffer,strlen(HeaderDataBuffer),QOS2,RETAIN);
						boolDataCollected = false; //false after data is transmitted
					}
					else
					{
						if (boolDataCollected == true)
						{
							// store data into buffer
							memset(cTxPendingBuffer[cTxBufferCount], 0, sizeof(cTxPendingBuffer[cTxBufferCount]));
							strcpy(cTxPendingBuffer[cTxBufferCount],HeaderDataBuffer);
							cTxBufferCount++; // increment store buffer data count
							boolDataCollected = false;	//set data collected flag to false
							if(cTxBufferCount >= MAX_BUFFER_SIZE) //reset store buffer data counter
								cTxBufferCount = 0;
						}
					}
//	End of store and forward data section.
					 */
					ParametersReady = false;
				}
			}
		}
	}
	//	bool_EMData = false;

}
//*****************************************************************************
//
//! Task implementing MQTT client communication to other web client through
//!    a broker
//!
//! \param  none
//!
//! This function
//!    1. Initializes network driver and connects to the default AP
//!    2. Initializes the mqtt library and set up MQTT connection configurations
//!    3. set up the button events and their callbacks(for publishing)
//!    4. handles the callback signals
//!
//! \return None
//!
//*****************************************************************************

void MqttClient(void *pvParameters)
{
	long lRetVal = -1;
	int iCount = 0;
	int iNumBroker = 0;
	int iConnBroker = 0;
	unsigned char policyVal;

	SlSecParamsExt_t eapParams;
	SlSecParams_t    g_SecParams;
	//	   long 			lRetVal = -1;
	unsigned char 	pValues = 0;

	//	connect_config *local_con_conf = (connect_config *)app_hndl;
	local_con_conf = (connect_config *)app_hndl;

	//	connect_to_broker:
	// Reset The state of the machine
	Network_IF_ResetMCUStateMachine();

	// Start the driver
	lRetVal = Network_IF_InitDriver(ROLE_STA);
	if(lRetVal < 0)
	{
		LOOP_FOREVER();
	}


	//Write Data to Flash
	//	WriteFileToDevice(&ulToken, &lFileHandle);

	// switch on Yellow LED to indicate Simplelink is properly up
	MAP_GPIOPinWrite(GPIOA3_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_4);	//Yellow LED ON

	// Start Timer to blink Red LED till AP connection
	LedTimerConfigNStart();

	/*
    // Initialize AP security params
    SecurityParams.Key = (signed char *)SECURITY_KEY;
    SecurityParams.KeyLen = strlen(SECURITY_KEY);
    SecurityParams.Type = SECURITY_TYPE;

    //
    // Connect to the Access Point
    //
    lRetVal = Network_IF_ConnectAP(SSID_NAME, SecurityParams);
    if(lRetVal < 0)
    {
       UART_PRINT("Connection to an AP failed\n\r");
       LOOP_FOREVER();
    }

    lRetVal = sl_WlanProfileAdd(SSID_NAME,strlen(SSID_NAME),0,&SecurityParams,0,1,0);
*/

//	//set AUTO policy
//	lRetVal = sl_WlanPolicySet(SL_POLICY_CONNECTION,
//			SL_CONNECTION_POLICY(1,0,0,0,0),
//			&policyVal, 1 /*PolicyValLen*/);
//
//
//	//set AUTO policy
//	lRetVal = sl_WlanPolicySet(SL_POLICY_CONNECTION,
//				SL_CONNECTION_POLICY(1,1,0,0,0),
//				&policyVal, 1 /*PolicyValLen*/);		//SL_CONNECTION_POLICY is set to auto and fast config connection mode.

	CLR_STATUS_BIT_ALL(g_ulStatus);

	//Start simplelink
	g_uiSimplelinkRole =  sl_Start(NULL,NULL,NULL);


	//start ent wlan connection

//	eapParams.EapMethod = SL_ENT_EAP_METHOD_PEAP1_MSCHAPv2;
	eapParams.EapMethod = SL_ENT_EAP_METHOD_PEAP0_MSCHAPv2;
	eapParams.User = USER_NAME;
	eapParams.UserLen = strlen((const char *)eapParams.User);
	eapParams.AnonUserLen = 0;

	g_SecParams.Key = PASSWORD;
	g_SecParams.KeyLen = strlen((const char *)g_SecParams.Key);
	g_SecParams.Type = SL_SEC_TYPE_WPA_ENT;



	// 0 - Disable the server authnetication | 1 - Enable (this is the deafult)
	pValues = 0;
	sl_WlanSet(SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID, 19, 1 , &pValues);


	lRetVal = sl_WlanConnect(ENT_NAME,strlen(ENT_NAME),NULL,&g_SecParams, \
			&eapParams);
	//	    ASSERT_ON_ERROR(lRetVal);
	if(lRetVal < 0)
	{
		UART_PRINT("Connection to an AP failed\n\r");
		LOOP_FOREVER();
	}

	//End ent wlan connection

	//waiting for the device to Auto Connect
	while ( (!IS_IP_ACQUIRED(g_ulStatus))&&
			g_ucConnectTimeout < AUTO_CONNECTION_TIMEOUT_COUNT)
	{
		//Turn RED LED On
		MAP_GPIOPinWrite(GPIOA3_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_4);	//Yellow LED ON
		osi_Sleep(50);

		//Turn RED LED Off
		MAP_GPIOPinWrite(GPIOA3_BASE, GPIO_PIN_4, 0);	//Yellow LED OFF
		osi_Sleep(50);

		g_ucConnectTimeout++;
	}

	lRetVal = sl_WlanProfileAdd(ENT_NAME,strlen(ENT_NAME),0,&g_SecParams,0,1,0);

	//set AUTO policy
	lRetVal = sl_WlanPolicySet(SL_POLICY_CONNECTION,
				SL_CONNECTION_POLICY(1,0,0,0,0),
				&policyVal, 1 /*PolicyValLen*/);
//	lRetVal = sl_WlanPolicySet(SL_POLICY_CONNECTION,SL_CONNECTION_POLICY(1,0,0,0,0),NULL,0);

	/*
//	start smart config section if AP is not found
	// Start Timer to blink Yellow LED till AP connection
	LedTimerConfigNStart();
	if (g_ucConnectTimeout >= AUTO_CONNECTION_TIMEOUT_COUNT)
	{
		SetConnectionPolicy();		//set connection policy to smart config and wait for connection
	}
//	end smart config section if AP is not found
	 */

	// Disable the LED blinking Timer as Device is connected to AP
	LedTimerDeinitStop();

	//Read Data from Flash
	ReadFileFromDevice(ulToken, lFileHandle);
	if(ui32_tempGWID == gateway.ui32DeviceId )
		iSamplingRate = gateway.ui8SamplingInterval;

	// Switch ON Yellow LED to indicate that Device acquired an IP
	MAP_GPIOPinWrite(GPIOA3_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_4);	//Yellow LED ON
	UtilsDelay(20000000);
	MAP_GPIOPinWrite(GPIOA3_BASE, GPIO_PIN_4, 0);	//Yellow LED OFF

	// Register Push Button Handlers
	Button_IF_Init(pushButtonInterruptHandler2,pushButtonInterruptHandler3);
	ReconnectNow:
	if(boolRestart)
	{
		//		sl_ExtLib_MqttClientDisconnect((void*)local_con_conf[iCount].clt_ctx);
		/* Clear all stored profiles and reset the policies */
		lRetVal = sl_WlanProfileDel(0xFF);
		//		ASSERT_ON_ERROR(lRetVal);
		sl_WlanDisconnect();


		MAP_GPIOPinWrite(GPIOA3_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_4);	//Yellow LED ON
		UtilsDelay(100000);
		MAP_GPIOPinWrite(GPIOA3_BASE, GPIO_PIN_4, 0);	//Yellow LED OFF
		UtilsDelay(100000);
		MAP_GPIOPinWrite(GPIOA3_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_4);	//Yellow LED ON

		// Start Timer to blink Red LED till AP connection
		LedTimerConfigNStart();
		SetConnectionPolicy();
		// Disable the LED blinking Timer as Device is connected to AP
		LedTimerDeinitStop();

		MAP_GPIOPinWrite(GPIOA3_BASE, GPIO_PIN_4, 0);	//Yellow LED OFF
		boolRestart = false;
	}

	connect_to_broker:
	// Initialze MQTT client lib
	lRetVal = sl_ExtLib_MqttClientInit(&Mqtt_Client);
	if(lRetVal != 0)
	{
		// lib initialization failed
		LOOP_FOREVER();
	}

	/******************* connection to the broker ***************************/
	iNumBroker = sizeof(usr_connect_config)/sizeof(connect_config);
	if(iNumBroker > MAX_BROKER_CONN)
	{
		LOOP_FOREVER();
	}

	//	connect_to_broker:
	while(iCount < iNumBroker)
	{
		//create client context
		local_con_conf[iCount].clt_ctx =
				sl_ExtLib_MqttClientCtxCreate(&local_con_conf[iCount].broker_config,
						&local_con_conf[iCount].CallBAcks,
						&(local_con_conf[iCount]));

		// Set Client ID
		sl_ExtLib_MqttClientSet((void*)local_con_conf[iCount].clt_ctx,
				SL_MQTT_PARAM_CLIENT_ID,
				local_con_conf[iCount].client_id,
				strlen((char*)(local_con_conf[iCount].client_id)));

		// Set will Params
		if(local_con_conf[iCount].will_params.will_topic != NULL)
		{
			sl_ExtLib_MqttClientSet((void*)local_con_conf[iCount].clt_ctx,
					SL_MQTT_PARAM_WILL_PARAM,
					&(local_con_conf[iCount].will_params),
					sizeof(SlMqttWill_t));
		}

		// setting username and password
		if(local_con_conf[iCount].usr_name != NULL)
		{
			sl_ExtLib_MqttClientSet((void*)local_con_conf[iCount].clt_ctx,
					SL_MQTT_PARAM_USER_NAME,
					local_con_conf[iCount].usr_name,
					strlen((char*)local_con_conf[iCount].usr_name));

			if(local_con_conf[iCount].usr_pwd != NULL)
			{
				sl_ExtLib_MqttClientSet((void*)local_con_conf[iCount].clt_ctx,
						SL_MQTT_PARAM_PASS_WORD,
						local_con_conf[iCount].usr_pwd,
						strlen((char*)local_con_conf[iCount].usr_pwd));
			}
		}

		// connectin to the broker
		if((sl_ExtLib_MqttClientConnect((void*)local_con_conf[iCount].clt_ctx,
				local_con_conf[iCount].is_clean,
				local_con_conf[iCount].keep_alive_time) & 0xFF) != 0)
		{

			//delete the context for this connection
			sl_ExtLib_MqttClientCtxDelete(local_con_conf[iCount].clt_ctx);

			break;
		}
		else
		{
			local_con_conf[iCount].is_connected = true;
			iConnBroker++;
		}

		// Subscribe to topics
		if(sl_ExtLib_MqttClientSub((void*)local_con_conf[iCount].clt_ctx,
				local_con_conf[iCount].topic,
				local_con_conf[iCount].qos, TOPIC_COUNT) < 0)
		{
			sl_ExtLib_MqttClientDisconnect(local_con_conf[iCount].clt_ctx);
			local_con_conf[iCount].is_connected = false;

			//delete the context for this connection
			sl_ExtLib_MqttClientCtxDelete(local_con_conf[iCount].clt_ctx);
			iConnBroker--;
			break;
		}
		else
		{
			int iSub;
			for(iSub = 0; iSub < local_con_conf[iCount].num_topics; iSub++)
			{
			}
		}
		iCount++;
	}


	if(iConnBroker < 1)
	{
		// no succesful connection to broker
		goto end;
	}

	iCount = 0;

	CPUTimerConfigNStart();		// start the timer

	for(;;)
	{
		if(boolSamplingIntervalSetFlag)
		{
			CollectEMData();
			boolSamplingIntervalSetFlag = false;
		}

		if(boolSmartConfig)             //Conditional entry check for Force Smart Configuration
		{
			boolRestart=true;
			boolSmartConfig = false;
			goto ReconnectNow;
		}

		//Check If AP is disconnected
		if(boolBrokerDisconnected)
		{
			//Jumps to Reconnection Wait state
			goto end;
		}

		//		collect_data:
		if (bool_EMData)	//collecting data after timer interval is over
		{
			CollectEMData();
			bool_EMData = false;
		}
	}

	end:
	lRetVal = CheckInternetConnection();
	//Wait Untill AP/Internet connection is established
	//	while((!IS_CONNECTED(g_ulStatus)) || (!IS_IP_ACQUIRED(g_ulStatus)))
	while(lRetVal < 0)
	{

		IS_IP_ACQUIRED(g_ulStatus);
		IS_CONNECTED(g_ulStatus);
		lRetVal = CheckInternetConnection();

		MAP_GPIOPinWrite(GPIOA3_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_4);	//Yellow LED ON
		osi_Sleep(12000);
		MAP_GPIOPinWrite(GPIOA3_BASE, GPIO_PIN_4, 0);	//Yellow LED OFF
		osi_Sleep(3000);
		cReconnectCntr++;		//Count no of attempts of reconnection
		if(boolSmartConfig)
		{
			lRetVal = 1;
			lRetVal = sl_WlanProfileDel(0xFF);
			sl_WlanDisconnect();
			boolRestart=true;
			boolSmartConfig = false;
			goto ReconnectNow;
		}

		if( cReconnectCntr > 8 )		// 1 count = 15 secs therefore 4 count = 1 mins
		{
			cReconnectCntr = 0;
			PowerCycleDevice();	// soft resets the device - data is lost
		}

		/*
//		start of timer interrupt condition when in disconnection state
			if (bool_EMData) //is data to be collected?
			{
				//Jumps to Collect the data from the energy meter
//				goto collect_data;
				CollectEMData(); // collection of EM data.
				bool_EMData = false;
			}
//		End of timer interrupt condition when in disconnection state
		 */
	}

	MAP_GPIOPinWrite(GPIOA3_BASE, GPIO_PIN_4, 0);	//Yellow LED OFF
	local_con_conf->is_connected = true;
	boolBrokerDisconnected = false;
	/*
		//If AP connection is sucessfull jump to reintiate MQTT broker Connection
		PowerCycleDevice();	// soft resets the device - data is lost
	 */
	//		ResetNwp();		//restart the network processor
	goto connect_to_broker;
}

//****************************************************************************
//
//! Function to configure and start timer to blink the LED while device is
//! trying to connect to an AP
//!
//! \param none
//!
//! return none
//
//****************************************************************************
void LedTimerConfigNStart()
{
	// Configure Timer for blinking the LED for IP acquisition
	Timer_IF_Init(PRCM_TIMERA0,TIMERA0_BASE,TIMER_CFG_PERIODIC,TIMER_A,0);
	Timer_IF_IntSetup(TIMERA0_BASE,TIMER_A,TimerPeriodicIntHandler);
	Timer_IF_Start(TIMERA0_BASE,TIMER_A,250);
}


//*****************************************************************************
//! Main
//!
//! \param  none
//!
//! This function
//!    1. Invokes the SLHost task
//!    2. Invokes the MqttClient
//!
//! \return None
//*****************************************************************************
void main()
{
	long lRetVal = -1;
	//initiualize structures with 0
	ui32_tempGWID = atoi( GatewayID );
	// hardcoded data END


	// Initialize the board configurations
	BoardInit();


	// Pinmux for UART
	PinMuxConfig();


	// Enable the SPI module clock
	MAP_PRCMPeripheralClkEnable(PRCM_GSPI,PRCM_RUN_MODE_CLK);


	// Configuring UART
	InitTerm();

	//	register the uart interrupt
	MAP_UARTIntRegister(MOD_BUS_UART,UARTIntHandler);
	//	enable the uart interrupt
	MAP_UARTIntEnable(MOD_BUS_UART,UART_INT_RX);
	//
	// Clearing the Terminal.
	//
	ClearTerm();
	// disable the uart FIFO
	MAP_UARTFIFODisable(MOD_BUS_UART);

	//Initializing the timers
	InitTimers();

	boolSamplingIntervalSetFlag = true; 			//upon reset set SamplingInterval flag for 1st time data read and publish.
	//	CPUTimerConfigNStart();		// start the timer

	//	g_usCurrentSamplingTime = (short) iSamplingRate * 60;		//converting minutes to secs

	// Start the SimpleLink Host
	lRetVal = VStartSimpleLinkSpawnTask(SPAWN_TASK_PRIORITY);
	if(lRetVal < 0)
	{
		ERR_PRINT(lRetVal);
		LOOP_FOREVER();
	}

	gateway.ui8SamplingInterval = (short) iSamplingRate;
	//Read Data from Flash
	ReadFileFromDevice(ulToken, lFileHandle);
	if(ui32_tempGWID == gateway.ui32DeviceId )
		iSamplingRate = gateway.ui8SamplingInterval;
	g_usCurrentSamplingTime = (short) iSamplingRate * 60;		//converting minutes to secs

	// Start the MQTT Client task
	osi_MsgQCreate(&g_PBQueue,"PBQueue",sizeof(event_msg),10);
	lRetVal = osi_TaskCreate(MqttClient,
			(const signed char *)"Mqtt Client App",
			OSI_STACK_SIZE, NULL, 2, NULL );

	if(lRetVal < 0)
	{
		ERR_PRINT(lRetVal);
		LOOP_FOREVER();
	}

	// Start the task scheduler
	osi_start();
}

期待快速响应!

此致、

Shivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些屏幕截图来自何处? 它是 RADIUS 服务器吗?

    我不确定 EAP 类型3到底是什么、但我们在连接之前配置的 eapmethod 在宏中聚合某些参数、如中定义:

    #define SL_ENT_EAP_METHOD_PEAP1_MSCHAPv2       EAPMEMHOD (PEAP1、MSCHAP           、CC31XX_DEFAULT_Cipher、CC31XX_DEFAULT_Cipher)  

    您能否分步调试并查看每个 eapParams 结构包含哪些内容?

    您可能在某个位置遇到内存溢出。

    您始终可以从 Uniflash 尝试并执行相同的操作(即创建 EAP 配置文件)、然后查看是否可以连接。

    此致、

    Shlomi