This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:外部 IDE 中的引脚多路复用工具

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1045383/cc3235sf-pinmux-tool-in-external-ide

器件型号:CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigCC3200

你(们)好。

据我所见、CC3235的引脚多路复用工具是 Code Composer IDE 的一部分。但是、 我们希望独立于此 IDE 开发 CC3235软件。是否有方法可以单独运行 pinmux 工具、或者至少以简单的方式提取某些生成的代码?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您正在讨论 SysConfig。 Pinmux 工具是用于 CC3200的旧工具。 如果需要、您可以在此处下载 SysConfig 的独立桌面版本

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这回答了我的问题,但只是我所希望的一部分。 感谢您提供指向独立 SysConfig 工具的链接。 当我询问"引脚多路复用器工具"时、这确实是我所讨论的内容。 但是、生成的代码不能轻松显示如何设置引脚配置寄存器。

    背景:我正在运行 Zephir,它不支持直接使用 SysConfig 工具生成的代码。 我会将其单独提出一个问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在此处下载 pinmux 工具( http://downloads.ti.com/ccs/esd/pinmux/pinmux_release_archive.html )。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但正如您已经写过的、旧版 Pinmux 工具不支持 CC323x 系列芯片。
    很抱歉、我的意思是使用较新的 SysConfig 工具、而不是较旧的引脚多路复用工具、尽管多路复用引脚确实是我对该工具的期望。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我们不考虑2.4GHz 共存等微小变化、则 CC3200、CC3220和 CC3235的外设是相同的。

    SysConfig 工具专为直接控制 TI 驱动器而设计。 但是、如果您需要仅用于配置引脚多路复用器外设的工具、最佳选择是使用旧的引脚多路复用器和数据表。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了您所讨论的内容。 较旧的 Pinmux 工具的最新版本4基本上生成了与较新的 SysConfig 工具相同的代码、因此我有点困惑。 但是、pinmux 工具的第3版实现了您所说的功能。