This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:外部闪存

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1045055/cc3135-external-flash

器件型号:CC3135
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

为 CC3135模块选择外部闪存时遇到问题。

当我使用16Mbit SPI 闪存时、Uniflash 可以将存储容量识别为2048KB、如下图所示。 Macronix 的闪存器件型号为 MX25R1635FZUIL0。

但当我用32Mbit 闪存替换它时、它无法识别存储容量。 它显示 N/A 闪存器件型号为 GigaDievice 的 GD25WQ32EEIG。  TI 在本文档中建议使用该器件。

我编程到闪存的服务包是"sp_4.10.0.1_3.7.0.1_3.1.0.26.bin"。

您能帮助解决这个问题吗?

谢谢、

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    格式化的 Capcity 为4096KB、反映了32Mbit 或4MB、可用于用户文件的大小为3500KB。

    您是否遇到了任何问题?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    感谢您的回复。

    当我用32Mbit 闪存替换16Mbit 闪存时、我的项目确实可以正常工作、 但我的问题是 Unifalsh 为何无法识别32Mbit 闪存的存储容量? 我们不确定这是否会导致其他问题。

    下面是一个更新:我们使用了 Macronix 的另一个32Mbit、器件型号 为 MX25R3235F、这次 Unifalsh  可以将存储容量识别为4096KB。

    您是否有任何想法、为什么会发生这种情况?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我不确定存储容量和格式化容量之间的区别是什么、但它正确显示了格式化容量和可用空间。

    我不会担心、因为该串行闪存是使用 CC3135进行测试的、并且已经过验证、可以正常工作。

    BR、