This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:未连接到 Wi-Fi 路由器。

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1042627/cc3235modas-not-getting-connect-to-wi-fi-router

器件型号:CC3235MODAS

你好
我们的现场客户演示站点存在一个非常严重的问题。 请检查以下陈述的确切内容。

问题。

CC3235不会与路由器连接。

测试点。

1.已检查它正在工作的应用程序代码。
2.检查 Wi-Fi 802.11登录监听器设备是否存在此 Mac_address。 它不传输任何数据。
我们已经放置了 sl_WlanPolicyGet API 来测试网络处理器的运行状况。 如果响应显示了 API 的任何错误、则我们已重新启动 MCU 进行测试。 但它的响应是正确的、因此器件不会重新启动。 (不确定是否正确。)
4.与 Wi-Fi 路由器的连接处于自动模式。 因此网络处理器应自动与存储的 Wi-Fi 配置文件连接。
我们的器件没有用于检查 UART 日志或 JTAG 的选项。

我们需要您的帮助来解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 NWP 收到异步错误事件时、您是否有任何指示?

    复位器件后会发生什么情况?

    代码是否包含配置? (在配置示例中、如果器件在2秒内未连接到存储的配置文件之一、则会进入配置。

    假设您支持 AP 配置-您可以检查器件是否处于 AP 模式。   

    您能否获得 NWP 日志(请参阅 https://www.ti.com/lit/swru455中的第20.1章)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 NWP 收到异步错误事件时、您是否有任何指示?

    ->不、因为器件没有可用的 UART 或 JTAG 接口。

    复位器件后会发生什么情况?

    -->重置意味着重新启动 MCU。 我们正在执行休眠重新启动。 连接到路由器之后。

    代码是否包含配置? (在配置示例中、如果器件在2秒内未连接到存储的配置文件之一、则会进入配置。

    ->是的、我们最初会将开始阶段的 CC3235用作 AP 模式。 在我们进行自定义配置后、我们将其模式更改为工作站模式。 我们已检查、如果没有可用的 Wi-Fi 配置文件、则它将再次进入 AP 模式。

    当 CC3235未连接到路由器时、我们还检查了 CC3235是否未处于 AP 模式。 这就是为什么我们在重新启动时、CC3235将直接尝试与路由器连接而不进行访问的原因。

    您可以获取 NWP 日志吗?

    我们有一个问题、如果 CC3235是 Wi-Fi 路由器连接模式的自动连接模式、那么它为什么会停止发送信标。 如果我们重新启动 MCU、则其工作正常。 到目前为止,我们还找不到任何完美的方案。 因为它在行为上完全是随机的。

    我们猜路由器的连接可能太多、所以路由器拒绝了 CC3235在这种情况下的请求、CC3235处于某种理想状态、不再尝试连接。 不确定我们是否正确。  

    此致

    Pulkit Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有任何调试方法、很难找到根本原因。

    您能否获得802.11空气监听器(例如 Wireshark)捕获?

    器件仅在 AP 模式下发送信标、可能会因为移动到基站模式而停止。

    我不确定唯一配置文件被拒绝时的行为。 我想自动连接将继续尝试连接、但在这种情况下、您还应该获得一个 A-SYNC 事件(您可以使用该事件 复位 NWP (SL_Stop/SL_Start)以确保 它继续)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢你的帮助。

    您能否获得802.11空气监听器(例如 Wireshark)捕获?

    -->是的,我将向您发送个人信息。 请接受我的请求。

    器件仅在 AP 模式下发送信标、可能会因为移动到基站模式而停止。

    -->是的,正确,但如果它处于站点模式,我们注意到它正在发送探测请求,该请求是在监听器中捕获的。

    我们注意到、有一个设备连接到路由器、但它不会发送任何回调日志、例如"STA Connected to the AP:xyzw"。

    在这种情况下、我们有"sl_DeviceGet (sl_device_General、&configOpt、&configLen、(_u8 *)(&DateTime)"时间请求、其响应为-2017 (SLNETERR_RET_CODE_STOP_IN_PROGRESS)。

    那么、在这种情况下该怎么办呢?

    总结-两种问题。

    其中一个器件将连接、但它卡在"mqTTClient_connect (gMqttClient)"内。 Time Get 请求中的"sl_DeviceGet (sl_DEVICE_General、&configOpt、&configLen、(_u8 *)(&DateTime)"-2017 (SLNETERR_RET_CODE_STOP_IN_PROGRESS)上的错误。 (这是第一次捕获)

    2.其中设备不会连接任何路由器,也不会发送在监听器中捕获的任何数据包。 (大多数情况下发生)

    我对此有几个问题。

    1.如果我们在器件卡住后捕获 NWP 日志、对您有何帮助? 因为我们不知道哪个器件会出现此问题。

    2.异步事件是什么意思? 处理程序"SimpleLinkSockEventHandler"及其案例 SL_Socket_ASYNC_EVENT。 对吗?

    附加点。

    我们已经添加了堆内存和堆栈溢出挂钩。 但它不会到达那里。

    此外、我们还为测试器件安排了 UART 日志。 但一旦器件卡住、就不会出现日志。

    实际上、我们在实验室中实际有15个器件处于运行状态以测试此场景、并且在客户现场有将近30个器件。 因此、解决方案的需求是一个非常紧迫的基础、因为它会使我们的生产周期受阻。

    此外、我们还尝试为您捕获 NWP 日志。 请等待、这种情况需要在其中一个器件中再次发生。

    此致

    Pulkit Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是什么服务包?

    如果可能,请更新到最新版本(4.11.0.0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我批准了连接。 请将相关设备和路由器(MAC)地址信息添加到监听器日志中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们使用的是最新版本。(sp_4.11.0.0_3.7.0.1_3.1.0.26)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将检查日志、并在找到任何内容时进行更新、