This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230S:使用 CCS 加载工程时、显示以下消息

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1045052/cc3230s-when-use-ccs-load-project-display-the-following-message

器件型号:CC3230S

这是我第一次使用 CCS 加载项目、显示以下消息、我不会如何处理它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您安装 CCS 时、您似乎没有包括对 CC3xxx Wi-Fi 器件的支持。 请重新运行 CCS 安装程序并选择此产品系列。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加 了 CC3XX、我安装已满、而不是自定义。 我卸载了 CSS 并再次重新安装,错误信息相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS 的哪个版本? 打开 CCS 时、转到 Help -> Check for Updates、确保安装了最新的编译器工具。

    此致、

    Sarah