This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:什么是开关节点? ANA2的意思是什么?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1044770/cc3220sf-what-is-switching-node-ana2-mean-what

器件型号:CC3220SF

您好、支持团队、

 

我们的产品使用 CC3220SF SoC。

根据 CC3220SF 数据表(Doc. 编号:SWAS035C)、第22页。

我的问题:

  1. 什么是开关节点? 目的是什么? 例如:DCDC_ANA2_SW_P (引脚45)和 DCDC_ANA2_SW_N (引脚46)。 我猜是要切换为宽电压(2.1V~3.6V)还是仅1.85V 模式?
  2. 这些电源信号是否可以由固件控制?
  3. 什么是 ANA2? 第二个模拟直流/直流或闪存电源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lishen,

    1. 直流/直流转换器中 MOSFET 的快速导通和关断称为开关节点。 CC3220的电源管理子系统包含多个直流/直流转换器、可满足系统的差分电压或电流要求。 一个外部电感器连接在其中一个集成直流/直流转换器的引脚45和46之间。 请参阅数据表中的第9.4节。
    2. 它不能
    3. 它是第二个模拟 DC/DC。  

    BR、