请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF 您好、支持团队、
我们的产品使用 CC3220SF SoC。
根据 CC3220SF 数据表(Doc. 编号:SWAS035C)、第22页。

我的问题:
- 什么是开关节点? 目的是什么? 例如:DCDC_ANA2_SW_P (引脚45)和 DCDC_ANA2_SW_N (引脚46)。 我猜是要切换为宽电压(2.1V~3.6V)还是仅1.85V 模式?
- 这些电源信号是否可以由固件控制?
- 什么是 ANA2? 第二个模拟直流/直流或闪存电源?