This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835MOD:WoWLAN 随机停止工作继续

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1044896/wl1835mod-wl1835mod-wowlan-randomly-stops-working-continue

器件型号:WL1835MOD

您好、支持团队、

一年前我提出了这个主题、请访问 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/924884/wl1835mod-wowlan-randomly-stops-working

我们已将 WiFi 固件更新为最新版本。 WiFi 驱动程序至最新版本、但我们仍然看到问题。

是否有如何继续的想法?

谢谢。

P.S.

在没有解决方案的情况下、是否确实需要解决问题? 我希望避免这种情况、因为问题跟踪可能会丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    您是否可以发布任何其他日志? 您能否发布内核、固件和驱动程序版本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、

    您对哪种日志感兴趣? 在上一期中、有很多。

    Linux 内核4.19.68

    驱动程序和固件:

    [5.957831]   wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
    [6.047891]   wlcore:已加载
    [6.050661]   wlcore:驱动程序版本:R8.8
    初始化:输入运行级别:5.
    正在配置网络接口... IP:RTNETLINK 回答:存在文件
    已成功初始化 wpa_supplicant
    [8.309678]   wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.245
    [8.372246]   wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.88)
    [8.389552]   IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
    udhcpc:已启动、v1.30.1

    顺便说一下、它的外观就是这个问题:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1043895/wl1837mod-wowlan-wake-randomly-stops-working

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    此问题似乎与您发布的主题类似。 让我调查该主题、然后我将报告。