This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:一个网络扫描周期需要多长时间?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1043796/cc3235s-how-long-does-one-network-scan-cycle-take

器件型号:CC3235S

您好!

我希望在开始网络扫描后尽快获得完整的网络列表。
启用扫描策略后、我应该等待多长时间?

BR、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masashi、

    如果尚无可用的扫描结果(或它们已过时),调用 sl_WlanGetNetworkList()将立即触发一次性扫描并返回。 您不必在应用程序中设置延迟。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    谢谢你。

    sl_WlanGetNetworkList()有时返回空列表或少量 AP,即使周围有许多 AP。

    特别是、5GHz AP 似乎经常被错过。

    设置频道掩码不会改变情况。

    是否有解决方案?

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masashi、

    (已编辑) 请尝试使用 sl_WlanGetExtNetworkList()。   默认情况下、这应扫描5GHz 通道。

    最新的服务包版本是否刷写到文件系统中? 是否启用了5GHz? (这可以在应用程序或 ImageCreator 中的无线电设置中完成。)

    所需的网络采用哪条通道? 正在使用哪个国家/地区代码?

    请记住、网络列表仅返回 RSSI 高于阈值(默认值-95dBm)的 AP、网络列表填充为30个条目。

    此致、

    Sarah