This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135R:无法构建和加载网络终端示例

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3135, UNIFLASH, CC3100SDK, CC3120, CC3100, BOOSTXL-CC3135, CC31XXEMUBOOST, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1042330/boostxl-cc3135r-unable-to-build-and-load-the-network-terminal-example

器件型号:BOOSTXL-CC3135R

大家好、

在介绍 WiFi 基本原理(https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_academy_wifiplugin_2_40_00_17/modules/wifi/wifi_fundamentals/wifi_fundamentals.html)时、我介绍 了任务1:构建和加载网络终端示例、 其中提到了以下步骤:

1.查看--> Resource Explorer

2.打开  network_terminal_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs

但是、我使用 CCS 的系统完全是一个无法访问互联网的离线系统。 我尝试搜索脱机安装程序包时没有成功。 有人可以帮我解决这个问题吗? 我将使用 CC3135 BoostXL 以及仿真器 EMUBoost。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsh Trivedi、

    您可以 从 以下网址下载 Wi-Fi 插件安装程序以供脱机使用:https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

    您还将需要 UniFlash: https://www.ti.com/tool/UNIFLASH

    此外、请查看 Wi-Fi 插件内文档概述中的快速入门指南。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

    不过、我需要在这里了解更多信息。 我执行了以下步骤。  

    1. 已安装以下工具:
      1. Code Composer Studio 10.4.0.00006
      2. CC3100SDK_1.3.0
      3. CC3xxx 无线电工具1.0.3.18
      4. MSP430Ware_3_80_14_01
      5. simplelink_sdk_wifi 插件_4_20_00_10
      6. Uniflash_6.4.0
    2. 我使用 Uniflash 工具为无线电和网络参数配置 CC3135器件。
    3. 我还将浏览 Simplelink Wifi Academy 网页(dev.ti.com/.../node)
    4. 我还将介绍 SimpleLink Wi-FiRegisteredCC3120项目0入门(https://www.youtube.com/watch?v=O3sFh-5Kuyk),其中介绍了 Simplelink WiFi 项目入门的许多方面。

    关于该开发、我有以下疑问:

    1. 无法在 CCS 中加载示例。 在浏览文档和各种链接后、我可以确定以下步骤:
      1. 像使用 uniflash 的 CC3135这样的 NWP 图像。
      2. 通过 CCS 以某种方式对 CC3135进行编程。
      3. 连接硬件、您就可以开始了。
      4. 您能否确认这是正确的开发流程、还是我错过了什么?
    2. 但是、当从 CC3100SDK 将示例项目导入到 CCS 中时、我将收到一条错误消息、如下图所示。 我无法找到同样的解决方案。

    我的另一个查询是、我正在解链接 MSP430Ware 与 CCS。  

    您能否分享针对此问题的权变措施?

    感谢您的期待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsh Trivedi、

    当您安装 CCS 时、您似乎没有选择 MSP430支持。 该演示在此主机 MCU 上运行。 您需要再次运行 CCS 安装程序。

    此外、您使用的是 CC3100还是 CC3135? 这些是不兼容的器件。 它们使用不同的软件包并支持不同的主机 MCU。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我解决了 MSP430Ware 安装/链接问题。 我要指定 MSP430ware 的路径。 这也解决了错误(我为其提供了屏幕截图)。

    我将使用 CC3135以及 Booster Pack (BOOSTXL-CC3135)和仿真器(CC31XXEMUBOOST)。 微控制器是 MSP430FR5969。 我正在讨论 CC3100 SDK、因为在 TI E2E 论坛的一篇文章中、我发现没有可用于 CC3135的专用 SDK、 但是、由于构造方面的差异、CC3135和 CC3100非常相似、可以参考为 CC3100提供的 SDK 以了解 CC3135的初始理解和使用 CC3135进行开发。 如果我在这里错了、请纠正我的问题、并建议正确的方法。

    此外、在之前的查询中询问的开发流程是否正确、否则我缺少了一些器件? 请在下面提及相同的内容、以便您随时参考。

    [引用 userid="488031" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1042330/boostxl-cc3135r-unable-to-build-and-load-the-network-terminal-example/3857510 #3857510"]
    • 像使用 uniflash 的 CC3135这样的 NWP 图像。
    • 通过 CCS 以某种方式对 CC3135进行编程。
    • 连接硬件、您就可以开始了。
    [/报价]

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsh Trivedi、

    CC3135不能与 CC3100 SDK 配合使用。  CC3100和 CC3135的主机驱动程序相似、但不兼容。 您希望使用 SimpleLink Wi-Fi 插件软件、 我在第一次 答复 中链接到了该软件:https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

    该插件不支持 MSP430、但您可以按照 CC3x20、CC3x3x 网络处理器用户指南的移植主机驱动程序部分 来实现。 从 CC3100 SDK 移植文件将是一个有用的参考。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Sarah 的更新。  

    我将介绍网络处理器用户指南的移植部分、并尝试实现相同的操作。 但是、这将需要一些时间、因为我是一名新手。  

    最棒的

    苛刻的 Trivedi