This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:无法使用套接字接受任何新连接

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1043996/launchxl-cc3235sf-unable-to-accept-any-new-connection-using-socket

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

尊敬的 TI 专家:

最近、我将 CC3200应用移植到 Gen2 CC323SF 定制板。 我已经测试了所有功能、它按预期工作。 但是、当我在 GEN 2设备中移植时、第1代中使用的 HTTP 服务器的功能不起作用。  

在 CC3200中、我们创建了一个套接字、用于侦听环回地址127.0.0.1、在该套接字中、我们将生成 HTTP 页面并在此处输入 WiFi 详细信息。 将此功能移植到第2代设备后、它无法接受任何传入请求。 请问我如何解决这个问题。

我看到了 Gen2器件的一些示例 、其中它使用内部 HTTP Sever、并使用 SimpleLinkNetAppRequestEventHandler 实现。 这对我来说有点不清楚。 我们无法使用 CC3200中用于 HTTP 服务器的相同功能。  

请尝试澄清我的疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    正如您在 CC32xx SDK 示例中看到的、CC3x20/CC3x3x 内部 HTTP 服务器使用 RESTful API 而不是自定义令牌来增强功能。

    要使用第1代内部 HTTP 服务器中的传统令牌功能、请使用  SimpleLinkHttpServerEventHandler。

    此致、

    Sarah