This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:辅助电路问题。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3230SF, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1044039/cc3230sf-ancillary-circuit-questions

器件型号:CC3230SF

您好!

我对 CC3230SF 有一些问题

硬件设计检查清单的第34行规定在 TCK 上使用100k 下拉电阻器、但数据表中并未反映这一点。  使用 CC3230SF 时、TCK 上是否需要100k 下拉电阻?

VDD_ANA1是否需要0.1uF 电容?  开发板没有它、但数据表原理图没有。

 对于 HDC 的第29排、在使用电源而不是电池时、是否需要100 uF 耦合电容器?

 在 HDC D 列的第31行中、为复位线路调用一个100k/0.1uF 对、而 F 列调用一个100k/0.01uF 对。  建议使用哪种?

在 HDC 的第35行中、对于 SOP 线路、建议连接到 VBAT 的上拉电阻器为69.8k、而 CC3230SF 的数据表中的原理图使用270欧姆电阻器。  建议使用哪一个?

是否有关于 GPIO 线路应使用哪些上拉或下拉电阻器的一些信息?  此外、是否有关于如何访问内部上拉或下拉电阻器以及何时可以使用它们的更多信息?

我看到引导加载程序被加载到开发板上的 ROM 中。  如果只是购买芯片、那么启动加载程序是否已经安装、或者是否需要开发?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    • TCK 线上的100K 下拉电阻如数据表的图10-5所示。 建议您使用该下拉电阻器。
    • 数据表原理图在 VDD_ANA1、C11、C12和 C13上具有0.1uF 电容器。
    • 建议遵循我们的参考设计、而不考虑电源
    • 这是一个拼写错误。 使用以下选项之一:
      • R=10K、C=1uF
      • R=100K、C=0.1uF
    • 这适用于 CC3235型号、而不是 CC3230。 使用数据表值。
    • CC3230器件 在 ROM 中随附引导加载程序  

    我将请我们的一位软件应用工程师回答您有关 GPIO 的问题。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    GPIO 内部上拉和下拉电阻可 在 SysConfig 中使用其余引脚配置进行配置。 它们也可以在应用程序代码中设置。  有关 更多详细信息、请参阅 GPIO 的 TI 驱动程序 API 文档。

    此致、

    Sarah