请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3135MOD 你好。
我们使用 Wi-Fi 模块 CC3135MOD (https://www.ti.com/product/CC3135MOD#product-details)开发医疗设备。
由于我们使用距离患者身体20 cm 以内的传感器、因此我们需要执行 SAR 测量。
为我们执行 SAR 测试的实验室要求将射频功率设置为最大水平并在所选通道上传输连续射频载波。
我需要有关使用上述模块执行此操作的说明。 是否有特定的"测试模式"或配置来执行此操作? 我们如何做到这一点?
如果有任何帮助,将不胜感激。
谢谢你。