This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:如何在所选通道上以最高水平发送连续射频载波以进行 SAR 测试

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1043379/cc3135mod-how-to-transmit-continuous-rf-carrier-at-maximum-level-on-a-chosen-channel-for-sar-test-purpose

器件型号:CC3135MOD
你好。 
我们使用 Wi-Fi 模块 CC3135MOD (https://www.ti.com/product/CC3135MOD#product-details)开发医疗设备。
由于我们使用距离患者身体20 cm 以内的传感器、因此我们需要执行 SAR 测量。
为我们执行 SAR 测试的实验室要求将射频功率设置为最大水平并在所选通道上传输连续射频载波。
我需要有关使用上述模块执行此操作的说明。 是否有特定的"测试模式"或配置来执行此操作? 我们如何做到这一点?
如果有任何帮助,将不胜感激。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我忘记了:我们只在5GHz 工作、而不是在2.4GHz 工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    无线电工具 GUI 用作直接访问无线电的控制面板、可用于射频(RF)评估和认证。 您可以 从此处下载。 此处提供了无线电工具用户指南

    使用无线电工具、您可以传输载波信号。 确保将"提示音"设置设置为0以外的数字。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    非常感谢您的帮助!

    我将按照您的建议查看无线电工具。

    此致

    迭戈