This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:在同一电路板上切换至 CC3120

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3120, CC3130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1042884/cc3220s-swapping-to-cc3120-on-the-same-board

器件型号:CC3220S
主题中讨论的其他器件: CC3120CC3130

1.如果客户今天使用 CC3120、是否可以将其与 CC3220S 互换使用?

答:是否可以关闭 CC3220的 CPU 和所有外设、以便两个选项以相同的功耗运行?

b.在 CC3220中创建 SPI 接口以模仿 CC3120的行为意味着什么?

2、在 CC3120和 CC3130之间切换时、考虑到不 使用2.4GHz 仲裁、是否可以使用相同的电路板布局?

3.在第2代和第3代(CC3120→CC3130)之间切换时、我们是否有 FCC 批准的示例? 这是否被视为允许更改 I 类?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) CC3120 CC3220 主要是引脚对引脚兼容、但有些 GPIO 引 脚不是直接兼容的。 特别是 SPI 引脚(引脚6和引脚7) 之间的功能不相同。  

    1A。 没有选项可以使两个选项在同一电源选项上运行。   MCU 域无法完全关闭,CC32xx 的功耗将稍高一些。 以下是   CC3120和  CC3220第8.5节"电流消耗汇总"中 显示消耗 差异的表格;  

    1b。   由于集成了 MCU、无法将 CC3220直接配置为与 CC3120类似。 客户需要编写一些会在 Cortex-M4上运行的代码、以模拟网络处理器的协议并将命令传递给集成 NWP。 这并不是微不足道的,我们也没有这方面的参考。

      

    2) 2) CC3120和 CC3130可使用 相同的电路板布局、   在设计电路板布局时请参阅 CC3120和 CC3220 SimpleLink Wi-FiRegistered和物联网解决方案布局指南。   

    3) 3) FCC 批准取决于应用程序, 因此我怀疑他们只能 进行允许的更改,因为它是完全不同的设备。 客户可以咨询他们的测试机构、但 我希望 他们必须完全重新认证。

    请告诉我这是否解答 了您 的问题!

    此致、

    Jessica M. Torres