This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:处于 Cmd 模式和 HTTP 服务器令牌

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1042856/cc3235modas-at-cmd-mode-and-http-server-tokens

器件型号:CC3235MODAS
主题中讨论的其他器件:CC3235MODS

您好!

你过得怎么样?  

我们将 CC3235MODS 与 SDK 示例中的 at_commands 固件中的 AT 命令搭配使用。 我们的客户端使用自定义 html 页面(定义了自定义令牌)来配置 WiFi 连接。 使用简单链路主机驱动程序,我们可以使用 NetApp API (使用 HTTP 服务器令牌的回调)获得该驱动程序,但对于以 cmds 运行则无法执行此操作。 您是否知道我们如何使用 at cmds 实现这一目的? 我们可以在 at cmd 示例中实现这一点、但如果您能帮助我们制定一些指导原则来实现这一点、我们将不胜感激。 此外、还有以 cmds 表示的 HTTP 客户端 API、但我们不知道如何使用它们从 HTTP 服务器获取自定义令牌。

谢谢、

João   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要在示例中实现 HTTP 服务器接口。  当前不支持通过 AT 命令运行 HTTP 服务器。

    HTTP 客户端 API 用于连接到云 HTTP 服务器、不能为您的用例提供帮助。

    如果您想实施新的 AT cmds 命令或事件、您需要先将它们添加到 ATCMD 库中。但我认为这对于您的用例而言不是必需的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 我认为我需要在 AT 库中实施,可能是 NetApp 的异步事件。 您是否有任何示例建议或其他源代码指南 来简化我的操作?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在外部主机中处理 HTTP 服务器事件可能不是最简单的解决方案。 我会将其作为 AT_Commands 示例的一部分进行处理(请参阅本地 OTA 或 OOB 示例作为参考)。  

    如果您仍然需要添加 AT 命令或事件-这绝对是一个选项。

     没有可用的指南、但代码相对简单。

    在 atcmd_defs.c 中、如果添加命令(然后需要实现回调)、您将找到需要更新的命令数组(ATCmd_list)。 该文件还包含您可以引用的事件(字符串)定义。 我 认为使用非常简单(使用任何现有命令或事件作为参考)。