This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:Bluetopia 通信问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1041626/wl1835mod-bluetopia-communication-questions

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

您好!

客户使用 Bluetopia SDK“AM335xBluetopiaLinuxProduction-4.2.1.1.1.0”和“WL18xx BT Service Pack 4.7”中的初始化脚本“TIInit_11.8.32BT4.2.BTS”。

不清楚发送到器件的内容(只能查看内存和寄存器调用、这些调用不能解释芯片的设置)。 它们使用蓝牙经典通信、无 LE 和2类功率级别。 他们找不到有关初始配置的任何信息。

除此之外、他们还想知道功率矢量是如何设置的、并且它们是否设置为2类。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    init 脚本(.bts 文件)使用多个 HCI 命令与 WiLink 器件中的蓝牙收发器进行通信。 您可以使用我们 的无线工具查看.bts

    可以使用特定于供应商的 HCI 命令修改电源矢量。 请参阅 WiLink 8 VS HCI 命令用户指南中的 HCI_VS_DRPb_SET_Class2_Single_Power (0xFD87)

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    在 Bluetopia SW 中的何处找到用于在标准工作模式下更改/配置调制的函数。 可找到以下用于调制选项的 HCI 命令:

    CW
    BT BR (GFSK)
    BT EDR 2MB (π μ C/4-DQPSK)
    BT EDR 3MB (8-DPSK)
    BT LE (BLE、GFSK)
    天线(GFSK)

    如何知道在设置通信时使用哪个选项?
    是否有方法知道使用了哪个调制?

    客户希望使用最快的选项“BT EDR 3MB (8-DPSK)”。 它们的日志文件大约为32MB、使用蓝牙下载时需要一段时间。

    WL1835是否通过查看信号质量自动在水下更改其调制类型,或者我们是否可以修改此设置,使其仅使用“BT EDR 3MB (8-DPSK)”调制?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

    [引用 userid="8038" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1041626/wl1835mod-bluetopia-communication-questions/3856168 #3856168)]在设置通信时如何知道使用了哪个选项?
    是否有方法知道使用了哪个调制?[/quot]

    我不认为可以查询通信设置期间使用的调制。 但是、客户可以使用  HCI_VS_DRPb_SET_Power_Vector (0xFD82)命令(来自 VS HCI 指南)来指定调制。

    [引用 userid="8038" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1041626/wl1835mod-bluetopia-communication-questions/3856168 #3856168"] WL1835是否通过查看信号质量来自动更改其水下调制类型,或者我们是否可以修改它仅使用“BT EDR 3MB (8-DPSK)”调制?

    我想您可以使用上面的 HCI 命令指定使用特定调制类型的输出功率。 我认为它不会自动更改其信号类型。

    谢谢、
    Jacob