This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:CC3135MOD

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1041638/cc3235modsf-cc3135mod

器件型号:CC3235MODSF

我在   从  MCU 触发 AT+WlanSetMode = STA (以\r\n 或仅\n 结束)命令时收到此错误:"error:process command、-6"。 您能建议您在该问题上加以解决吗? 我刚刚尝试将 MCU 保持在引导模式并使用 串行终端进行测试、然后它工作正常、因此可能是我的控制器方面的问题。 请建议。 但奇怪的是、当我从 MCU 触发 AT+TEST 时、它会给出适当的 OK 响应、因此我无法理解问题的位置、因此请建议我解决这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您要发送的第一个 AT 命令吗?

    您可以在 AT Command 示例代码中设置断点、以查看它是否按预期获得命令(请参阅 AT_commands.c 中的 ATCommands_readCmd、例如在第199行中放入断点并跟踪代码)。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    当我从 MCU 触发 AT 命令时、请参阅我的 AT 命令日志、

    AT+TEST

    好的

    AT+STOP=0

    好的

    AT+START

    +eventfatalerror:cmd_timeout、8.
    错误:进程命令,-2005

    在这里、我将按照  at_commands.c 中的建议使用\n\r 发送每个命令 我在每个命令之后放置了断点、然后我已经测试并记录了日志、如上所示。 我仍然有问题。 请帮助我了解具体的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否安装了最新的 SP (4.11.0.0)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何科比  

    是的、我安装了最新的 Service Pack 4.11.0.0

    当我从 Dicklight 等 PC 串行终端发出命令时、我会得到适当的响应、但当通过代码从 MCU 发出命令时、实际上会出现问题。  只有 AT+Test\r 和 AT+Stop=0\r 获得正确的响应,但之后我尝试 AT+ Start\r,但没有获得正确的响应,另一种方法是先尝试 AT+test,然后在该 sta 模式命令之后,但在该时间里,只有 AT+test 命令只提供正确的响应,其他命令没有给出正确的响应。 我的 MCU 端 UART 问题。 请给我一些建议,以解决这个问题

    另外、我在串行终端等处获得了环保响应

    点火时

    AT+TEST\r\n

    正在获取响应

    AT+TEST

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    问题已解决。 我犯了一个错误、即 cc3235modsf 闪存引脚(基于 SPI)连接到 MCU、但未配置。 当我将其删除后、问题就会得到解决、现在每个命令都会得到响应。 再次感谢 Kobi 的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的更新。